This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:修改采样频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1330205/src4392-modifying-sample-frequency

器件型号:SRC4392

您好!

SRC4392能否用不同的频率通过 TOSLINK 接收 S/PDIF、例如44.1kHz 或48kHz、并使用我们系统的内部时钟源以固定 频率通过 TOSLINK 发送 S/PDIF?

即接收采样频率为44.1kHz 的数字音频信号、并以诸如48kHz 的固定频率传输、这是我们的系统产生的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们的所有 SRC 器件都能实现您所描述的功能。

    此致、

    阿拉什