Other Parts Discussed in Thread: SRC4392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SRC4392 您好!
SRC4392能否用不同的频率通过 TOSLINK 接收 S/PDIF、例如44.1kHz 或48kHz、并使用我们系统的内部时钟源以固定 频率通过 TOSLINK 发送 S/PDIF?
即接收采样频率为44.1kHz 的数字音频信号、并以诸如48kHz 的固定频率传输、这是我们的系统产生的。
谢谢你。