动态升压(H 类)功能不起作用、初步分析是 TI 的功率放大器芯片 TAS6584-Q1的软件配置可能有问题。
TI 演示板功率放大器芯片 TAS6584-Q1 (GPIO3)输出类波形

功率放大器芯片 TAS6584-Q1 (GPIO3)输出类波形:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
动态升压(H 类)功能不起作用、初步分析是 TI 的功率放大器芯片 TAS6584-Q1的软件配置可能有问题。
TI 演示板功率放大器芯片 TAS6584-Q1 (GPIO3)输出类波形

功率放大器芯片 TAS6584-Q1 (GPIO3)输出类波形:

我们的 原理图 基于 参考 文献(TAS6584-Q1-Production 数据 表 SloSE31A )。 EVM 板的设置 与 芯片 规格 表中的设置不同。 应 使用哪一个 作为 标准。
下图 显示了 TAS6584-Q1-Production 数据 表 SloSE31A 的相应设置 :

我看到 GPIO 设置为 H 类 I/O、因此寄存器0x96应为0x10。
由于 H 类 默认 为 GPIO3、因此 我们 发送给 您的芯片配置文件 尝试 将 H 类 函数更 改为 GPIO3的设置。 测试 结果 显示 H 类 功能的输出波形 失真。
您好
请参阅随附的参考脚本。
要启用 H 类、您只需将0x3A 寄存器设置为0x02。
请禁用其他 DSP 功能、并首先仅启用 H 类功能。
e2e.ti.com/.../TAS6584_2D00_Q1-initial-script_5F00_-1SPW-mode.xlsx