This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我遇到了 TLV320ADC6120的时钟问题
我正在使用内部 LDO。
这是我的设置代码。 我正在尝试将 ADC 配置为主器件、将12.288mhz MCLK 作为时钟、但使用 PLL 生成 WCLK 和 BCLK。
I2S 48kHz 24位2通道。 WCLK 应为48kHz。
我会接缝以获取此错误的 WCLK 和 BCLK 设置。
I2C 是对总线上的所有寄存器写入的 ACK。 MCLK 是一个稳定的12.288Mhz、
这是我的设置代码。
/*###################################### ADC TLV320ADC6120设置################################ */
//注册页面
//页0x00正常设置寄存器,
//页0x01 VAD 语音活动检测
//页0x02可编程系数寄存器:
//页0x03可编程系数寄存器:7-12
//页0x04混频器设置
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
// SW_RESET 寄存器(地址= 0x1)[复位= 0x0]
ADC_I2C_Write (SW_RESET、0x01);
osDelay (10U);/* 10ms。 */
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
//通过使用内部 Areg 对 P0_R2进行 I2C 写入来唤醒器件
//位7 = 1 | 1d =使用片上稳压器在内部生成的1.8 V Areg 电源(当 AVDD 为3.3V 时使用该设置)
// bits 6-5 = 00 |保留位;只写复位值0
// BITS 4-3 = 00 | 0d = 3.5ms (典型值)的 VREF 快速充电持续时间
//位2 = 0 | 0d =禁用 I2C 广播模式
// bit 1 = 0 |保留位;写入0
//位0 = 1|1d =器件未处于睡眠模式
// bin 10000001十六进制0x81
ADC_I2C_Write (SLEEP_CFG、0x81);
// osDelay (10U);//* 10ms。 */
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
//***** IN_CH_EN 寄存器输入通道配置卡
//位7 = 1 | 1d =通道1启用
//位6 = 1| 1d =通道2启用
//位5 = 0 | 0d =通道3被禁用
// bit 4 = 0 | 0d =通道4禁用
// bits 3-0 = 0000 |保留写入0000d
// bin = 11110000十六进制= 0xC0
ADC_I2C_Write (IN_CH_EN、0xF0);
//***** BIAY_CFG 寄存器
// 7位= 0 |保留写入0
// 6-4位= 000 | 0d =麦克风偏置设置为 VREF (2.750V、2.500V 或1.375V)
// 3-2位= 00 |保留写入00
// 1-0位= 00 | 0d = VREF 设置为2.75V、以支持差分输入2 VRMS 或单端输入1 VRMS
// bin = 00000000十六进制= 0x00
ADC_I2C_Write (BIAS_CFG、0x00);//尝试按以前的工作方式禁用!
//*********** GPIO_CFG0寄存器*****
//位7-4 = 1010 | 10d = GPIO1配置为主时钟输入(MCLK)
// bit 3 = 0 |保留位;写入0d
//位2-0 = 010 |默认值,2d =驱动低电平有效和弱高电平
// bin 10100010十六进制= 0xA2
ADC_I2C_Write (GPIO_CFG0、0xA2);
// CLK_SRC 寄存器(地址= 0x16)
//位7 = 1 | 1d = MCLK (GPIO 或 GPIx)用作音频根时钟源(MCLK 与 FSYNC 之比符合 MCLK_RATIO_SEL 设置)
//位6 = 0 | 0d = MCLK 频率基于 MCLK_FREQ_SEL (P0_R19)配置
//位5-3 = 001 | 1d = 256的比率
//位2 = 0 |保留写入0
//位1 = 0| 0d =不反转用于 FSYNC 生成的 BCLK 极性
// bit 0 = 0 |保留写入0。
//位10001000十六进制= 0x88
ADC_I2C_Write (CLK_SRC、0x88);
//***** MST_CFG0寄存器*****************
//位7 = 1| 1d =器件处于主模式(BCLK 和 FSYNC 都由器件生成)
//位6 = 0 | 0d =启用自动时钟配置(所有内部时钟分频器和 PLL 配置都是自动派生的)
//位5 = 0 | 0d =在自动时钟配置中启用 PLL
//位4 = 1| 0d =当在主模式下从器件传输时、不强制 GATE BCLK 和 FSYNC
//位3 = 0 | 0d = FS 是48kHz 的倍数(或子倍数)
//位2-0 =001 | 1d = 12.288 MHz MCLK_FREQ_SEL
// bin = 10000001十六进制= 0x81 //自动时钟配置
// BUN = 10100001 HEX = 0xE1 //可擦除 PLL?
ADC_I2C_Write (MST_CFG0、0x81);
//***** MST_CFG1寄存器*****************
// bits 7-4 = 0100 | 4d = 44.1kHz 或48kHz FS_RATE 页0
// bits 3-0 = 0100 | 4d = FSYNC 周期中64N 个 BCLK 时钟的比率
// bin = 01000100十六进制= 44 64 BCLK
// bin = 01000010十六进制= 42 32 BCLK
ADC_I2C_Write (MST_CFG1、0x44);
//***** 具有32位/通道 SAI 字的 ASI_CFG0寄存器 I2S 模式
// bits 7-6 = 01 | 1d = I2S 模式
// bits 5-4 = 10| 3d =输出通道数据字长设置为32位| 2d =输出通道数据字长设置为24位
//位3 = 0 | 0d =根据标准协议 FSYNK 默认极性
//位2 = 0 | 0d =根据标准协议确定的 BCLK 默认极性
//位1 = 0 | 0d =默认边沿、符合位2中的协议配置设置(BCLK_POL)
// bit 0 = 0|0d =始终为未使用的周期发送0,为 hi-Z 使用1
// bin = 01110001十六进制= 0x70 // 32位字
// bin = 01100000十六进制= 0x60 // 24位字
ADC_I2C_Write (ASI_CFG0、0x60);
// ASI_CFG1寄存器
// bit 7 = 0 |默认值0d =发送 LSB 一个完整周期
//bits 6-5 =00 |默认值0d =始终禁用总线保持器
// bits 4-0 = 00000 | 0d = ASI 数据 MSB 位置无偏移并遵循标准协议
ADC_I2C_Write (ASI_CFG1、0x00);
//***** ASI_OUT_CH_EN 寄存器*****
//位7 = 1 | 1d =启用通道1输出时隙
//位6 = 1|1d =启用通道2输出时隙
//位5 = 0 | 0d =禁用通道3输出时隙
//位4 = 0 | 0d =禁用通道3输出时隙
// bits 3-0 = 0000 |保留写入0000
// bin = 11000000十六进制= C0
ADC_I2C_Write (ASI_OUT_CH_EN、0xC0);
//***** ASI_CH1寄存器字段说明
//位7-6 = 00 |保留写入00
// bit 5-0 = 000000 | 0d = TDM 为时隙0或 I2S、LJ 为左时隙0
// bin = 00000000十六进制= 0x00
ADC_I2C_Write (ASI_CH1、0x00);
//***** ASI_CH2寄存器字段说明
//位7-6 = 00 |保留写入00
//位5-0 = 000001 | 1d = 1d = TDM 是时隙1或 I2S、
// bin = 00000001十六进制= 0x01
ADC_I2C_Write (ASI_CH2、0x01);
//**** CH1_CFG0寄存器字段说明
//位7 = 0| 0d =麦克风输入,1d =线路输入
// bits 6-5 = 01 | 1d =模拟单端输入| 0d =模拟差分输入
//位4 = 1 | 0d =交流耦合输入| 1d =直流耦合输入
// BITS 3-2 = 01 | 0d =典型2.5-kΩ 输入阻抗| 1d =典型10 - kΩ 输入阻抗| 2d =典型20 - kΩ 输入阻抗
//位1 = 0 |保留写入0
// bit 0 = 0 | 0d = DRE/AGC/DRC 被禁用| 1d =根据寄存器108中位3的配置启用 DRE 或 AGC 或 DRC (P0_R108)
// bin = 00101000十六进制= 0x28
ADC_I2C_Write (CH1_CFG0、0x28);
//**** CH2_CFG0寄存器字段说明
//位7 = 0 | 0d =麦克风输入
// bits 6-5 = 01 | 1d =模拟单端输入| 0d =模拟差分输入
//位4 = 1 | 0d =交流耦合输入| 1d =直流耦合输入
// BITS 3-2 = 01 | 0d =典型2.5-kΩ 输入阻抗| 1d =典型10 - kΩ 输入阻抗| 2d =典型20 - kΩ 输入阻抗
//位1 = 0 |保留写入0
// bit 0 = 0 | 0d = DRE/AGC/DRC 被禁用| 1d =根据寄存器108中位3的配置启用 DRE 或 AGC 或 DRC (P0_R108)
// bin = 00101000十六进制= 0x28
ADC_I2C_Write (CH2_CFG0、0x28);
// CH1_CFG1寄存器
//位7 - 1 = 1010100 | 84d =通道增益设置为42dB
//位0 = 0 |通道1增益符号配置。
// 0d =正通道增益
// 1d =负通道增益(支持的最小通道增益直到- 11dB;仅支持10 - kΩ 和20 - kΩ 的通道输入阻抗)
// bin 10101000十六进制= 0xA8
ADC_I2C_Write (CH1_CFG1、0x00);
// CH2_CFG1寄存器
//位7 - 1 = 1010100 | 84d =通道增益设置为42dB
//位0 = 0 |通道1增益符号配置。
// 0d =正通道增益
// 1d =负通道增益(支持的最小通道增益直到- 11dB;仅支持10 - kΩ 和20 - kΩ 的通道输入阻抗)
// bin 10101000十六进制= 0xA8
ADC_I2C_Write (CH2_CFG1、0x00);
//***** PWR_CFG 电源-为 ADC、MICBIAS PLL ETC 寄存器字段说明9.0*
//位7 = 1 | 1d =加电 MICBIAS
//位6 = 1|1d =为所有启用的 ADC 和 PDM 通道加电
//位5 = 1| 1d = PLL 上电| 0d = PLL 断电
// bit 4 = 0 | 0d =通道上电、如果打开了任何通道记录、则不支持断电
//位3-2 = 00 | 0d =通道1和通道2在使用动态通道上电、启用断电功能时
// bit 1 = 0|0d =禁用 VAD,启用语音活动检测(VAD)算法
//位0 = 0 |保留使用0
//
// bin = 11100000十六进制= E0
ADC_I2C_Write (PWR_CFG、0xE0);// 0xE0为包括 PLL 在内的所有设备上电
/*等待 ADC 上电*/
osDelay (250u);
}//end initADC
我是否缺少关键的寄存器写入? 或者内部 LDO 的硬件设计有问题?
有关将 TLV320ADC3120配置为音频主器件的信息、请参阅以下文档。
https://www.ti.com/lit/an/sbaa495a/sbaa495a.pdf?ts = 1701113076338
请选择启用 PLL 的模式
本例中的 FS 与 BCLK/BCLK/BCLK 之比为48。 因此、BCLK 应该为48kHz*48=2.304Mhz。 这是支持的频率
以下是需要启用的寄存器的快照
原理图:我建议移除输入引脚上的外部钳位二极管。 请将 VDD 保持在3.3V、否则原理图没问题
此外、要选择内部稳压器、在使用内部稳压器时 Areg_select 必须为1
您好!
我从 PurePath 3生成了寄存器值、并且仍获得缓慢 BTCLK FSYNC
12.288Mhz MCLK 必须有多精确? 如果 PLL 不在特定容差范围内,PLL 是否拒绝它?
这是从 PurePath 3生成的寄存器, 论坛上传不会让我上传项目文件
// TLV320ADC3120器件配置
//---------------------------------------------------------------
//重置
//---------------------------------------------------------------
//选择第0页
{ 0x00、0x00 }、
//重置设备
{ 0x01、0x01 },
// 1ms 延迟
//---------------------------------------------------------------
//开始设备存储器
//---------------------------------------------------------------
//页0 (0x00)转储
//选择第0页
{ 0x00、0x00 }、
//唤醒和启用 AREG
{ 0x02,0x81 },
{ 0x05,0x01 },
// ASI 配置
{0x07、0x60}、
// ASI 通道配置
{ 0x0c、0x20 },
{ 0x0d,0x02 },
{ 0x0E,0x03 },
// ASI 主模式
{ 0x13、0x81 },
{ 0x14、0x43 },
// GPIO 配置
{ 0x21、0xa0 },
//通道1配置
{0x3c、0x20}、
{ 0x3D、0xa8 },
//通道2配置
{ 0x41、0x20 },
{ 0x42、0xa8 },
// DSP 配置
{ 0x6b、0x00 }、
{ 0x6c、0x48 },
//输入和输出配置
{ 0x74、0xc0 },
//加电/断电
//选择第0页
{ 0x00、0x00 }、
{ 0x75、0x80 },
};
尊敬的 Sanjay:
我附上了来自振荡器的 MCLK 屏幕截图。 你认为这可能是问题吗?
你好 Sanjay ,道歉的延迟...
我已经尝试过您的 ADC 设置寄存器、我在示波器上得到了这一结果。
我在末尾添加了加电寄存器 w 98 75 E0
我是否应该使用您的稳压器为 PLL 上电。 设置?
现在 FSYNC = 13.976khz、上面的屏幕截图中没有 SD 数据。
//#选择页0
// w 98 00 00
ADC_I2C_Write (0x00、0x00);
//重置设备
// w 98 01 01
ADC_I2C_Write (0x01、0x01);
//# 1ms 延迟
osDelay (1U);
//#------------------
//#开始设备内存
//#------------------
//#页0 (0x00)转储
//#选择页0
// w 98 00 00
ADC_I2C_Write (0x00、0x00);
//#唤醒和启用 Areg
// w 98 02 81
ADC_I2C_Write (0x02、0x81);
// w 98 05 01
ADC_I2C_Write (0x05、0x01);
//# ASI 配置
// w 98 07 70
ADC_I2C_Write (0x07、0x70);
//# ASI 通道配置
// w 98 0c 20
ADC_I2C_Write (0x0c、0x20);
// w 98 0d 00
ADC_I2C_Write (0x0d、0x00);
// w 98 0e 00
ADC_I2C_Write (0x0E、0x00);
//# ASI 主模式
// w 98 13 81
ADC_I2C_Write (0x13、0x81);
// w 98 14 44
ADC_I2C_Write (0x14、0x44);
//# PDM 配置
// w 98 1f 08
ADC_I2C_Write (0x1f、0x08);
//#通道1配置
// w 98 3c 20
ADC_I2C_Write (0x3c、0x20);
//#通道2配置
// w 98 41 20
ADC_I2C_Write (0x41、0x20);
//# DSP 配置
// w 98 6c 48
ADC_I2C_Write (0x6c、0x48);
//#输入和输出配置
// w 98 74 c0
ADC_I2C_Write (0x74、0xc0);
//#第1页(0x01)转储
//#选择第1页
// w 98 00 01
ADC_I2C_Write (0x00、0x01);
//#VAD 配置
// w 98 1e 00
ADC_I2C_Write (0x1E、0x00);
// w 98 1f 00
ADC_I2C_Write (0x1f、0x00);
//#选择页0
// w 98 00 00
ADC_I2C_Write (0x00、0x00);
//***** PWR_CFG 为 ADC、MICBIAS PLL ETC 寄存器加电字段说明为什么
//位7 = 1 | 1d =加电 MICBIAS
//位6 = 1|1d =为所有启用的 ADC 和 PDM 通道加电
//位5 = 1| 1d = PLL 上电| 0d = PLL 断电
// bit 4 = 0 | 0d =通道上电、如果打开了任何通道记录、则不支持断电
//位3-2 = 00 | 0d =通道1和通道2在使用动态通道上电、启用断电功能时
// bit 1 = 0|0d =禁用 VAD,启用语音活动检测(VAD)算法
//位0 = 0 |保留使用0
//
// bin = 11100000十六进制= E0
ADC_I2C_Write (PWR_CFG、0xE0);// 0xE0为包括 PLL 在内的所有设备上电
//等待 ADC
osDelay (250u);
如果这是 possibl 给我的文件,我发送给你. 我似乎不能找到它。
而且更换芯片后、时间和数据都是 正确的吗?
您好!
使用我的寄存器设置进行芯片更换后、我得到48kHz 2.304mhz BTCLK。
我在 I2S 帧 FSYNC LOW 中得到左 SD 数据 ,从 DAC ( TLV320DAC3203 )发出的声音不正确
当 FSYNC 为高电平时我没有在正确的 I2S 帧中获得 SD 数据
我应该说,在我的最后一个范围 pic chan2 (蓝色)连接到 ADC SDOUT 不是 btclk
您的文件内容和随附的文件
#校验和0
#由 ADCx120EVM-SW v3.0.5生成
# TLV320ADC3120器件配置
#------------------
#重置
#------------------
#选择页面0
W 98 00 00 00
#重置设备
W 98 01 01
# 1ms 延迟
#------------------
#开始设备内存
#------------------
#第0页(0x00)转储
#选择页面0
W 98 00 00 00
#唤醒和启用 Areg
W 98 02 81
W 98 05 01
# ASI 配置
W 98 07 70
# ASI 通道配置
宽98 0c 20
宽98 0d 00
宽98 0e 00
# ASI 主模式
宽98 13 81
宽98 14 44
# PDM 配置
宽98 1f 08
#通道1配置
宽98 3c 20
#通道2配置
W 98 41 20
# DSP 配置
宽98 6c 48
#输入和输出配置
宽98 74 c0
#第1页(0x01)转储
#选择页面1
W 98 00 01
#VAD 配置
宽98 1e 00
宽98 1f 00
你好 Sanjay ,有没有更多的想法这?
尊敬的 Ben:
我很抱歉我在此延迟回复。
总之、更改芯片后将获得正确的 BCLK 和 FSYNC 输出。 但现在、只有当 FSYNC 为低电平时、Data 才会出现。
当你试图通过 DAC 听到这个数据时,这似乎是不正确的。
请 通过1U 电容器将1kHz/0.5VRMS 差分信号连接到 IN1P/IN1M 和 IN2P/IN2P。
请将波形录制到示波器上的直流耦合、与我分享。 我认为引脚上的信号可以位于1.35V (对于2.75V Vref)的内部生成上
尊敬的 Sanjay:
虽然平衡输入电路看起来正常工作、但我仍有原来的问题。
您的寄存器设置可以在 LRCLK 和 SD 上生成
我选择平衡音频输入寄存器的寄存器设置会产生该结果。 (I2S 的插槽0上只能有一个通道 SD 或两个插槽)
但至少我在 LRCLK 上具有预期的48kHz、
想法不多,我可以尝试其他任何东西?
我尝试将 I2S LRCLK 周期长度从64更改为48、以防出现这种问题、但 ADC 仍然只有1个通道 SD 数据。
尊敬的 Sanjay:
ASI_CH1和 ASI_CH2寄存器中的默认寄存器设置对于左/右 I2S 双通道是否正常?
我尝试将0x00和0x01都写入 ASI_CH2,但在 LRCK 低电平时仍仅写入 SD (左)
我尝试了位3 ASI_CFG0 ASI FSYNC 极性。
这会将 FSYNC 上的单通道串行数据置为高电平(左)
通常、其在 FSYNC 低电平
尊敬的 Sanjay:
ASI_CH1和 ASI_CH2寄存器中的默认寄存器设置对于左/右 I2S 双通道是否正常?
我尝试将0x00和0x01都写入 ASI_CH2,但在 LRCK 低电平时仍仅写入 SD (左)
我尝试了位3 ASI_CFG0 ASI FSYNC 极性。
这会将 FSYNC 上的单通道串行数据置为高电平(左)
通常、其在 FSYNC 低电平
我尝试了 TDM、然后从通道1和2获取数据
很遗憾、我的 MC SAI 库仅支持 I2S、不支持 TDM。
# ASI 配置
宽98 07 60
# ASI 通道配置
宽98 0c 20
宽98 0d 00
宽98 0e 00
# ASI 主模式
宽98 13 81
宽98 14 44
# PDM 配置
宽98 1f 08
#通道1配置
宽98 3c 20
#通道2配置
W 98 41 20
# DSP 配置
宽98 6c 48
#输入和输出配置
宽98 74 c0
#第1页(0x01)转储
#选择页面1
W 98 00 01
#VAD 配置
宽98 1e 00
宽98 1f 00
上述设置尝试使左插槽0和右插槽0上的 I2S DTA 正确无误
请告诉我这是否有帮助。 否则、我将尝试使用此处的 EVM 生成时序。
尊敬的 Sanjay:
很遗憾、使用这些设置时没有 BTCLK 或 FSYNC。
我在导出寄存器设置之前将其用于启动。
/*###################################### ADC TLV320ADC6120设置################################ */
//注册页面
//页0x00正常设置寄存器,
//页0x01 VAD 语音活动检测
//页0x02可编程系数寄存器:
//页0x03可编程系数寄存器:7-12
//页0x04混频器设置
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
// SW_RESET 寄存器(地址= 0x1)[复位= 0x0]
ADC_I2C_Write (SW_RESET、0x01);
osDelay (20U);/* 10ms。 */
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
//通过使用内部 Areg 对 P0_R2进行 I2C 写入来唤醒器件
//位7 = 1 | 1d =使用片上稳压器在内部生成的1.8 V Areg 电源(当 AVDD 为3.3V 时使用该设置)
// bits 6-5 = 00 |保留位;只写复位值0
// bits 4-3 = 01 | 0d = 3.5ms 的 VREF 快速充电持续时间(典型值)| 3d = 100ms 的 VREF 快速充电持续时间(典型值)
//位2 = 0 | 0d =禁用 I2C 广播模式
// bit 1 = 0 |保留位;写入0
//位0 = 1|1d =器件未处于睡眠模式
// bin 10001001十六进制0x81
ADC_I2C_Write (SLEEP_CFG、0x81);
osDelay (1U);// 1ms。
我把你的寄存器值写在后面...
/*
*
*# ASI 配置
宽98 07 60
# ASI 通道配置
宽98 0c 20
宽98 0d 00
宽98 0e 00
# ASI 主模式
宽98 13 81
宽98 14 44
# PDM 配置
宽98 1f 08
#通道1配置
宽98 3c 20
#通道2配置
W 98 41 20
# DSP 配置
宽98 6c 48
#输入和输出配置
宽98 74 c0
#第1页(0x01)转储
#选择页面1
W 98 00 01
#VAD 配置
宽98 1e 00
宽98 1f 00
*/
然后我开始芯片时...
//***** PWR_CFG 为 ADC、MICBIAS PLL ETC 寄存器加电字段说明为什么
//位7 = 1 | 1d =加电 MICBIAS
//位6 = 1|1d =为所有启用的 ADC 和 PDM 通道加电
//位5 = 1| 1d = PLL 上电| 0d = PLL 断电
// bit 4 = 0 | 0d =通道上电、如果打开了任何通道记录、则不支持断电
//位3-2 = 00 | 0d =通道1和通道2在使用动态通道上电、启用断电功能时
// bit 1 = 0|0d =禁用 VAD,启用语音活动检测(VAD)算法
//位0 = 0 |保留使用0
//
// bin = 11100000 HEX = E0 // 0xE0为包括 PLL 在内的所有设备供电
// bin = 01100000十六进制= 60 //无麦克风偏置
ADC_I2C_Write (PWR_CFG、0x60);
//等待 ADC 上电
osDelay (250u);
它接缝 PLL 没有启动、因为我根本没有 BTCLK。
默认情况下、它应该从 GPIO1获得12.288MHz 的时钟
如果您可以使用 EVM 检查寄存器值可能会有用吗?
或者我可以做些什么来检查 PLL 是否实际正在运行?
我将在 EVM 上尝试这一点。 请给我一些时间安排设置
太棒了,我认为它会有所帮助。
如果它起作用、您也许能告诉我您在 AREG 和 DREG 引脚上看到的电压是多少。
一旦我启动并运行它、我就会让您知道我测量的电压
尊敬的 Sanjay:
只是想知道您是否有幸使用 EVM?
尊敬的 Ben:
非常抱歉、 由于正在进行的活动、我未能承担这项任务。 我将尽我的最大努力来看看这个星期。
此致
桑贾伊