主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3120、 TLV320DAC3203
大家好、我遇到了 TLV320ADC6120的时钟问题
我正在使用内部 LDO。
这是我的设置代码。 我正在尝试将 ADC 配置为主器件、将12.288mhz MCLK 作为时钟、但使用 PLL 生成 WCLK 和 BCLK。
I2S 48kHz 24位2通道。 WCLK 应为48kHz。
我会接缝以获取此错误的 WCLK 和 BCLK 设置。
I2C 是对总线上的所有寄存器写入的 ACK。 MCLK 是一个稳定的12.288Mhz、


这是我的设置代码。
/*###################################### ADC TLV320ADC6120设置################################ */
//注册页面
//页0x00正常设置寄存器,
//页0x01 VAD 语音活动检测
//页0x02可编程系数寄存器:
//页0x03可编程系数寄存器:7-12
//页0x04混频器设置
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
// SW_RESET 寄存器(地址= 0x1)[复位= 0x0]
ADC_I2C_Write (SW_RESET、0x01);
osDelay (10U);/* 10ms。 */
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
//通过使用内部 Areg 对 P0_R2进行 I2C 写入来唤醒器件
//位7 = 1 | 1d =使用片上稳压器在内部生成的1.8 V Areg 电源(当 AVDD 为3.3V 时使用该设置)
// bits 6-5 = 00 |保留位;只写复位值0
// BITS 4-3 = 00 | 0d = 3.5ms (典型值)的 VREF 快速充电持续时间
//位2 = 0 | 0d =禁用 I2C 广播模式
// bit 1 = 0 |保留位;写入0
//位0 = 1|1d =器件未处于睡眠模式
// bin 10000001十六进制0x81
ADC_I2C_Write (SLEEP_CFG、0x81);
// osDelay (10U);//* 10ms。 */
/*转到第0页*/
ADC_I2C_Write (PAGE_CFG、0x00);
//***** IN_CH_EN 寄存器输入通道配置卡
//位7 = 1 | 1d =通道1启用
//位6 = 1| 1d =通道2启用
//位5 = 0 | 0d =通道3被禁用
// bit 4 = 0 | 0d =通道4禁用
// bits 3-0 = 0000 |保留写入0000d
// bin = 11110000十六进制= 0xC0
ADC_I2C_Write (IN_CH_EN、0xF0);
//***** BIAY_CFG 寄存器
// 7位= 0 |保留写入0
// 6-4位= 000 | 0d =麦克风偏置设置为 VREF (2.750V、2.500V 或1.375V)
// 3-2位= 00 |保留写入00
// 1-0位= 00 | 0d = VREF 设置为2.75V、以支持差分输入2 VRMS 或单端输入1 VRMS
// bin = 00000000十六进制= 0x00
ADC_I2C_Write (BIAS_CFG、0x00);//尝试按以前的工作方式禁用!
//*********** GPIO_CFG0寄存器*****
//位7-4 = 1010 | 10d = GPIO1配置为主时钟输入(MCLK)
// bit 3 = 0 |保留位;写入0d
//位2-0 = 010 |默认值,2d =驱动低电平有效和弱高电平
// bin 10100010十六进制= 0xA2
ADC_I2C_Write (GPIO_CFG0、0xA2);
// CLK_SRC 寄存器(地址= 0x16)
//位7 = 1 | 1d = MCLK (GPIO 或 GPIx)用作音频根时钟源(MCLK 与 FSYNC 之比符合 MCLK_RATIO_SEL 设置)
//位6 = 0 | 0d = MCLK 频率基于 MCLK_FREQ_SEL (P0_R19)配置
//位5-3 = 001 | 1d = 256的比率
//位2 = 0 |保留写入0
//位1 = 0| 0d =不反转用于 FSYNC 生成的 BCLK 极性
// bit 0 = 0 |保留写入0。
//位10001000十六进制= 0x88
ADC_I2C_Write (CLK_SRC、0x88);
//***** MST_CFG0寄存器*****************
//位7 = 1| 1d =器件处于主模式(BCLK 和 FSYNC 都由器件生成)
//位6 = 0 | 0d =启用自动时钟配置(所有内部时钟分频器和 PLL 配置都是自动派生的)
//位5 = 0 | 0d =在自动时钟配置中启用 PLL
//位4 = 1| 0d =当在主模式下从器件传输时、不强制 GATE BCLK 和 FSYNC
//位3 = 0 | 0d = FS 是48kHz 的倍数(或子倍数)
//位2-0 =001 | 1d = 12.288 MHz MCLK_FREQ_SEL
// bin = 10000001十六进制= 0x81 //自动时钟配置
// BUN = 10100001 HEX = 0xE1 //可擦除 PLL?
ADC_I2C_Write (MST_CFG0、0x81);
//***** MST_CFG1寄存器*****************
// bits 7-4 = 0100 | 4d = 44.1kHz 或48kHz FS_RATE 页0
// bits 3-0 = 0100 | 4d = FSYNC 周期中64N 个 BCLK 时钟的比率
// bin = 01000100十六进制= 44 64 BCLK
// bin = 01000010十六进制= 42 32 BCLK
ADC_I2C_Write (MST_CFG1、0x44);
//***** 具有32位/通道 SAI 字的 ASI_CFG0寄存器 I2S 模式
// bits 7-6 = 01 | 1d = I2S 模式
// bits 5-4 = 10| 3d =输出通道数据字长设置为32位| 2d =输出通道数据字长设置为24位
//位3 = 0 | 0d =根据标准协议 FSYNK 默认极性
//位2 = 0 | 0d =根据标准协议确定的 BCLK 默认极性
//位1 = 0 | 0d =默认边沿、符合位2中的协议配置设置(BCLK_POL)
// bit 0 = 0|0d =始终为未使用的周期发送0,为 hi-Z 使用1
// bin = 01110001十六进制= 0x70 // 32位字
// bin = 01100000十六进制= 0x60 // 24位字
ADC_I2C_Write (ASI_CFG0、0x60);
// ASI_CFG1寄存器
// bit 7 = 0 |默认值0d =发送 LSB 一个完整周期
//bits 6-5 =00 |默认值0d =始终禁用总线保持器
// bits 4-0 = 00000 | 0d = ASI 数据 MSB 位置无偏移并遵循标准协议
ADC_I2C_Write (ASI_CFG1、0x00);
//***** ASI_OUT_CH_EN 寄存器*****
//位7 = 1 | 1d =启用通道1输出时隙
//位6 = 1|1d =启用通道2输出时隙
//位5 = 0 | 0d =禁用通道3输出时隙
//位4 = 0 | 0d =禁用通道3输出时隙
// bits 3-0 = 0000 |保留写入0000
// bin = 11000000十六进制= C0
ADC_I2C_Write (ASI_OUT_CH_EN、0xC0);
//***** ASI_CH1寄存器字段说明
//位7-6 = 00 |保留写入00
// bit 5-0 = 000000 | 0d = TDM 为时隙0或 I2S、LJ 为左时隙0
// bin = 00000000十六进制= 0x00
ADC_I2C_Write (ASI_CH1、0x00);
//***** ASI_CH2寄存器字段说明
//位7-6 = 00 |保留写入00
//位5-0 = 000001 | 1d = 1d = TDM 是时隙1或 I2S、
// bin = 00000001十六进制= 0x01
ADC_I2C_Write (ASI_CH2、0x01);
//**** CH1_CFG0寄存器字段说明
//位7 = 0| 0d =麦克风输入,1d =线路输入
// bits 6-5 = 01 | 1d =模拟单端输入| 0d =模拟差分输入
//位4 = 1 | 0d =交流耦合输入| 1d =直流耦合输入
// BITS 3-2 = 01 | 0d =典型2.5-kΩ 输入阻抗| 1d =典型10 - kΩ 输入阻抗| 2d =典型20 - kΩ 输入阻抗
//位1 = 0 |保留写入0
// bit 0 = 0 | 0d = DRE/AGC/DRC 被禁用| 1d =根据寄存器108中位3的配置启用 DRE 或 AGC 或 DRC (P0_R108)
// bin = 00101000十六进制= 0x28
ADC_I2C_Write (CH1_CFG0、0x28);
//**** CH2_CFG0寄存器字段说明
//位7 = 0 | 0d =麦克风输入
// bits 6-5 = 01 | 1d =模拟单端输入| 0d =模拟差分输入
//位4 = 1 | 0d =交流耦合输入| 1d =直流耦合输入
// BITS 3-2 = 01 | 0d =典型2.5-kΩ 输入阻抗| 1d =典型10 - kΩ 输入阻抗| 2d =典型20 - kΩ 输入阻抗
//位1 = 0 |保留写入0
// bit 0 = 0 | 0d = DRE/AGC/DRC 被禁用| 1d =根据寄存器108中位3的配置启用 DRE 或 AGC 或 DRC (P0_R108)
// bin = 00101000十六进制= 0x28
ADC_I2C_Write (CH2_CFG0、0x28);
// CH1_CFG1寄存器
//位7 - 1 = 1010100 | 84d =通道增益设置为42dB
//位0 = 0 |通道1增益符号配置。
// 0d =正通道增益
// 1d =负通道增益(支持的最小通道增益直到- 11dB;仅支持10 - kΩ 和20 - kΩ 的通道输入阻抗)
// bin 10101000十六进制= 0xA8
ADC_I2C_Write (CH1_CFG1、0x00);
// CH2_CFG1寄存器
//位7 - 1 = 1010100 | 84d =通道增益设置为42dB
//位0 = 0 |通道1增益符号配置。
// 0d =正通道增益
// 1d =负通道增益(支持的最小通道增益直到- 11dB;仅支持10 - kΩ 和20 - kΩ 的通道输入阻抗)
// bin 10101000十六进制= 0xA8
ADC_I2C_Write (CH2_CFG1、0x00);
//***** PWR_CFG 电源-为 ADC、MICBIAS PLL ETC 寄存器字段说明9.0*
//位7 = 1 | 1d =加电 MICBIAS
//位6 = 1|1d =为所有启用的 ADC 和 PDM 通道加电
//位5 = 1| 1d = PLL 上电| 0d = PLL 断电
// bit 4 = 0 | 0d =通道上电、如果打开了任何通道记录、则不支持断电
//位3-2 = 00 | 0d =通道1和通道2在使用动态通道上电、启用断电功能时
// bit 1 = 0|0d =禁用 VAD,启用语音活动检测(VAD)算法
//位0 = 0 |保留使用0
//
// bin = 11100000十六进制= E0
ADC_I2C_Write (PWR_CFG、0xE0);// 0xE0为包括 PLL 在内的所有设备上电
/*等待 ADC 上电*/
osDelay (250u);
}//end initADC
我是否缺少关键的寄存器写入? 或者内部 LDO 的硬件设计有问题?