This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:异常低频信号调制

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332029/tlv320aic3204-abnormal-low-frequency-signal-modulation

器件型号:TLV320AIC3204

团队好,

客户正在使用 TLV320AIC3204、他们发现当输入音频小于1.5kHz 时、由 SOC 解调的信号具有明显的失真。

将会有 n 倍的输入信号谐波。


以下是客户编解码器的配置信息和测试结果。

请帮助检查编解码器配置是否存在问题。 对于此现象、您有什么故障排除建议吗?

——原理图

--编解码器寄存器配置

1k 输入时的解调波形


1.5k 输入时的-解调波形

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们希望将编解码器配置为什么样的 MCLK 频率和采样率?

    上述解调范围是它们在 IN3L/R 上发送的模拟输入的数字输出-正确吗?

    从数字设置来看、这就是它们拥有的配置、但需要 MCLK/PLL_CLKIN 频率才能确保正确、然后我们就可以了解问题的原因是什么。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    他们希望将编解码器配置为什么样的 MCLK 频率和采样率?

    PLL 的输入时钟为19.2M、采样率为24K。

    上述解调范围是它们在 IN3L/R 上发送的模拟输入的数字输出-正确吗?

    可以。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您能让他尝试这个数字设置并检查编解码器输出的 WCLK 和 BCLK 吗?

    只是要确保它是 I2S、16位深度、WCLK  是24kHz、BCLK 是768KHz。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们尝试了此配置、WCLK 和 BCLK 是正确的、具有24k 和768k。

    但是、当模拟输入低于1.5kHz 时、数字输出仍与以前一样异常。

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 输出的 WCLK 和 BCLK 编解码器正确、并且您可以看到 DOUT 数据、则很可能是后处理不正确。

    由于这是音频格式、他们是如何使用示波器捕获数字输出的?

    他们是否能够使用 Audio Precision 等音频仪器来处理数字信号?

    此致。