This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:TAS5441-Q1

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1324269/tas5441-q1-tas5441-q1

器件型号:TAS5441-Q1

尊敬的团队:

我使用的是 TAS5441-Q1 IC、这一 IC 我用在一个电路板电路中。

在单板上、我使用了三个 IC。 一个 IC 用于差分输出、另两个 IC 用于单端输出。  

当我在  OUTPUT_P  和 OUTPUT_N 引脚处连接扬声器时、会产生一些电气噪声。

我在电流电路中犯了一个错误。 它与接地有关。 由于这个错误、噪音生成。。。  该位被清除。

 

我想知道的是对 TAS5441-Q1的第11个引脚 OUTPUT_N 的一些澄清。

重新加电。 第11个引脚 OUTPUT_N 引 脚的该 IC TAS5441-Q1 接地短路(在这里、我观察到了扬声器的电气噪声)。

在接通电路板之前、第11个引脚未接地短路。  

您能解释一下吗?  

 

致谢问候(&V)

Gaddam Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    您的电路出现了异常。  请发送原理图、以便我可以看到您在做什么。

    两个具有单端输出的 IC 是否都是 TAS5441-Q1?  它们无法在单端输出模式下运行。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我在此附上原理图。

    我正在使用单电路板上的三个 IC。 所有三个 IC 都可以独立工作。

    我将一个 IC 用于差分输出模式、

    其他两个 IC 适用于单端输出模式。

    这些 IC 时、我在板上"导通"后看到的情况。 第11个引脚 OUTPUT_N 引 脚的该 IC TAS5441-Q1 接地短路(在这里、我观察到了扬声器的电气噪声)。  当 IC 处于播放模式时、扬声器也会产生电噪声。  

    在打开之前、电路板第11引脚未接地短路。

    您能解释一下吗?  

    谢谢。此致、

    Gaddam SANTHOSH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Gaddam SANTHOSH

      恐怕 TAS5441不支持单端输出。 请遵循数据表图8-1、更改为 BTL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我检查了数据表图8-1、IC TAS5441应用信息表明...

    "该器件的典型用途是放大音频输入以驱动扬声器。 使用目的是针对桥接式负载(BTL)应用、而不是支持单端配置。"

    我已经清楚地理解了这一点、但我已经在单端配置模式下测试了 IC。 IC 音频和 I2C 都工作正常。 我在以下方面不存在问题: 电路板-02 此功能 IC。  

    ---------------- >接通  电路板-01 TAS5441的(OUTPUT_N)第11个引脚有问题。

    我正在使用单电路板上的三个 IC。 所有三个 IC 都可以独立工作。

    我将一个 IC 用于差分输出模式、

    其他两个 IC 适用于单端输出模式。

    我正在研究这三种 IC 时。 试验板上的最终测量值。    TAS5441-Q1的第11个引脚(OUTPUT_N)发生 接地短路(在这里、我观察到来自扬声器的电气噪声)。  当 IC 处于播放模式时、扬声器也会产生电噪声。  

    在"打开"开关之前、   TAS5441-Q1的电路板第11引脚(OUTPUT_N)未接地短路。

    • 注意: 电路板01和电路板02具有相同的电路设计、我将 与其他电气器件共用 IC 接地连接。 我没有 为 IC 使用专用的接地线、IC 的行为发生了变化... 有时 IC 引脚意外地接地短路。  

    我已经与您共享了差分和单端电路。

    您能解释一下吗?  

    谢谢。此致、

    Gaddam SANTHOSH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    您可能已经在单端输出方面取得了一定的成功、但我们无法保证数据表中的任何规格(尤其是 THD)。  这些器件被设计成在输入到输出之间实现完全差分。  如果在单端模式下加载、则输出运行不正常、并且将始终显示开路负载条件。  

    请按照 Shadow 所述执行操作、并根据应用原理图在 BTL 中使用具有输出的器件。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您的支持。

    据我所知、该器件仅在差分模式下工作。  

    当我在差分模式下使用 TAS5441 IC 时、在加电-"开启"条件后、一些电噪声会来自输出器件(扬声器)。  另外、 TAS5441 IC 的第11引脚(OUTPUT_N)也发生接地短路。

    为什么第11引脚 IC 会发生接地短路? 我不理解 IC 的行为。

    您能否提供一些输入以避免来自扬声器的电气噪声。

    谢谢、此致

    Gaddam Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    我不知道您为什么会看到引脚11对地短路。  检查 PCB 布局以及该引脚上的组件。  尝试更换设备。

    电气噪声可能来自输入。  您可以打开 C55和 C58、查看噪声是否已消除。  您是否具有平衡电源?  如果是、则不需要49.9k Ω 电阻器。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott:

    我已经检查了该 OUTPUT_N 引脚上的 PCB 布局和元件。 一切看起来都很好。

    我将尝试替换该器件。 在这之前,我将尝试向你解释我的怀疑。

    现在、我正在使用 IC 来生成差分输出。 IC 器件安装在单个 PCB 上。 加电-"接通"电路板条件后

    扬声器会 在不提供任何输入的情况下产生不必要的切换噪声。 默认情况下、切换噪声由 TAS5441 IC 生成。  

     

    在这里、我需要了解如何避免  从扬声器切换噪声消除??

     

    谢谢。此致、

    Gaddam Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Gaddam

     格雷格将在下周一上班,他会继续支持你一回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    如果您听到的切换噪声以大约1秒的间隔重复、则当器件退出待机状态发生负载诊断故障时、会听到数据表中所述的负载诊断重复。   

    对于 OUT_N 上的接地短路、需要查看接地的电容器。  对此进行测试的一种方法是移除电容器并查看其是否开启。  检查电容器值、确保其值不会过高。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Scott、

    关于切换噪声和串行时钟信号:

    根据原理图、我们安装了正确的值、甚至我还删除了电容器。 TAS5441 IC 的行为没有变化。 我在切换电路板后仍然听到扬声器发出切换噪声。 扬声器会重复、每隔一秒切换一次噪声。

    此外、IC 不会生成串行时钟信号。  

    您是否建议清除此问题?

    谢谢!  

    Gaddam Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Gaddam

      或许我们可以使用示波器来捕获输出侧的波形。 则可以进行更多分析。