This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:GPIO 引脚电压电平

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332611/tlv320aic3120-gpio-pin-voltage-level

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

在我们的电路板中、我们使用的是 TLV320AIC3120编解码器芯片。 我们通过配置 页0/寄存器67寄存器并配置页0/ 寄存器48来生成 INT1、从而启用了耳机插孔检测功能。  

然后、我们已对 页0/寄存器51寄存器进行配置、以在 GPIO 引脚上获取中断信号。 我对此有两点怀疑

  1. 发送 INT1信号的 GPIO 引脚的电压电平是多少?
  2. 默认的 INT1状态是什么。 例如、INT1是否会作为默认状态处于高电平状态、并在发生中断事件时变为零、或者它是如何变为零的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在几个小时内回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断输出上的电压电平应与应用中使用的 IOVDD 电源相同。

    另请参阅上述片段。 我认为中断引脚通常会为低电平、一旦发生事件、该引脚就会变为高电平。 这个  

    可以通过寄存器48的位 D0看到