请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3120 您好!
在我们的电路板中、我们使用的是 TLV320AIC3120编解码器芯片。 我们通过配置 页0/寄存器67寄存器并配置页0/ 寄存器48来生成 INT1、从而启用了耳机插孔检测功能。
然后、我们已对 页0/寄存器51寄存器进行配置、以在 GPIO 引脚上获取中断信号。 我对此有两点怀疑
- 发送 INT1信号的 GPIO 引脚的电压电平是多少?
- 默认的 INT1状态是什么。 例如、INT1是否会作为默认状态处于高电平状态、并在发生中断事件时变为零、或者它是如何变为零的?