This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:来自 GDE 的未知寄存器(未包含在数据表中)

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332377/tlv320aic3268-unkown-register-from-gde-not-in-the-datasheet

器件型号:TLV320AIC3268

大家好!

我正在使用 TLV320AIC3268的 miniDSP。

我们正在从3262移植我们的工作(我们在3254方面具有良好的经验、因此 PurePath 和 TLV 对我们来说并不是新的)。

我们创建此流程(用于进行测试)

我们发现、如果没有寄存器 B120_P0_R24、DAC 就不会输出音调

{0、0x0}、
{0x7F、0x78}、
//# reg[120][0][24]=0x80
{24、0x80}、

数据表中未记录该寄存器。

请问您对此有何帮助?

这是 GDE 项目和标头。

e2e.ti.com/.../8686.Tone-with-split.pfw

e2e.ti.com/.../pps_5F00_driver.h

e2e.ti.com/.../6038.base_5F00_main_5F00_Rate16_5F00_pps_5F00_driver.h

谢谢!

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 AIC3268 EVM 完成了演示、能够从线路上听到提示音。

    我环回音调并能够按照 Audacity 中所示对其进行记录。 我认为唯一改变的流程是根据我的 EVM 进行采样。

    如图所示、该流程中的寄存器位于 SystemSettingsCode 下、它不包括上述寄存器地址。

    以下是寄存器映射、以防您没有看到该映射。 上述寄存器被保留。

    TLV320AIC3268超低功耗立体声音频编解码器数据表(修订版 A)(TI.com) 

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、pdjuandi:

    是的,我也有这个提示音,但只有在 reg[120][0][24]= 0x80时,我也读取了它,是保留的。

    我知道我自己写的 SystemSettingsCode。

    当我将 PPS 移植到我的微控制器时,我意识到 值为0x80的寄存器 reg[120][0][24]出现在文件 base_main_Rate16_pps_driver.h*中(即使 SystemSettingsCode 不包含这个寄存器,它也会自动生成)

    如果没有该寄存器、miniDSP 似乎根本无法工作。

    *附在上面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在内部检查、并会在收到团队的消息后立即回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从团队获得了反馈、指出 AIC3268而不是 AIC3262需要做到这一点。

    此寄存器用于选择特定于器件的#指令周期。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,pdjuandi,好的,谢谢你!  

    仅供参考:由于此寄存器,我们失去了2天的时间使 DAC 和 miniDSP 正常工作