This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:在断电期间 VO+和 Vo-波形不同步

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332375/tpa6211a1-q1-vo-and-vo--waveforms-are-not-synchronized-during-power-off

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1

我根据单端输入电路设计了该电路、如图所示

芯片突然掉电时 Vo+和 Vo-测量的波形如下。 当其电压下降时、它们不同步、这将导致异常声音。 是否有任何方法可以在不引起异常声音的情况下同步它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiangsheng:

    您能否通过交流耦合到 GND 引脚并重复断电进行测试? 您可以使用 C31来实现此目的。
    通过本测试、我将尝试确定输出差异是否可能由输入不匹配引起。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Salazar

    非常感谢您的答复。

    这里是我测得的波形、 我在 C31断电时测量了 C31两端的波形、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiangsheng:

    谢谢、但是您能否使用示波器检查 Vo+和 Vo-、同时 C31短接至 GND (在输入侧)且未使用先前的所有电路? (make in-类似于 IN+)
    基本上、我需要检查输入均交流耦合到 GND 时的性能。

    您还可以将 C30的波形与 C31进行比较、此处的失配将是您在输出端看到的瞬态。 您可以尝试更改某些分量值以使这些波形更匹配、或者将这些分量替换为容差较低的分量。 另一种选择是将内部组件的 GND 基准连接到更靠近音频源的位置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Salazar

    是的、如果 C31短接至 GND、即 TP51短接至 GND、则噪声消失、这意味着元件的精度无关。 关于此电路的任何建议

    GND 应该没有问题、并且我将 TP50连接到 GND、仍然存在噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiangsheng:

    感谢您在 TP51接地的情况下检查测试。
    根据结果、R32和 C33似乎会在某种程度上影响性能? 您能否尝试将 C33和 R34 GND 侧靠近音频源连接? 什么是向 TPA6211A1发送音频?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师