主题中讨论的其他器件:TPA6211A1
我根据单端输入电路设计了该电路、如图所示

芯片突然掉电时 Vo+和 Vo-测量的波形如下。 当其电压下降时、它们不同步、这将导致异常声音。 是否有任何方法可以在不引起异常声音的情况下同步它们
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我根据单端输入电路设计了该电路、如图所示

芯片突然掉电时 Vo+和 Vo-测量的波形如下。 当其电压下降时、它们不同步、这将导致异常声音。 是否有任何方法可以在不引起异常声音的情况下同步它们
您好、 Xiangsheng:
谢谢、但是您能否使用示波器检查 Vo+和 Vo-、同时 C31短接至 GND (在输入侧)且未使用先前的所有电路? (make in-类似于 IN+)
基本上、我需要检查输入均交流耦合到 GND 时的性能。
您还可以将 C30的波形与 C31进行比较、此处的失配将是您在输出端看到的瞬态。 您可以尝试更改某些分量值以使这些波形更匹配、或者将这些分量替换为容差较低的分量。 另一种选择是将内部组件的 GND 基准连接到更靠近音频源的位置。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师