This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC20:TLV320AIC23BIPWQ1性能问题

Guru**** 2561540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1332989/tlv320aic20-tlv320aic23bipwq1-performance-problem

器件型号:TLV320AIC20

您好

我们生产的板材已经过验证和测试,目前处于批量生产阶段。 目前是第三批生产。 这次、第一批生产了15块电路板、该型号的3款产品在一个电路板上使用。 将这5块电路板的库存芯片(型号:TLV320AIC23BIDW)替换为正常芯片。

您能帮助确认原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、上述信号的引脚是否正确? 它与下面显示的数据表不匹配。

    我想您提出的问题是为什么没有 DOUT 数据? 是这样吗?

    编解码器是主模式还是从模式? 如果上面的 RLINEIN 是您的模拟输入、则它看起来不适合输入正弦波。 请确保输入正确。

    您需要确保 FS 和 SCLK 时钟频率正确。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请帮助确认是否可以改用 TLV320AIC23BIPW 和 TLV320AIC23BIPWRQ1两个模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、但此器件已停产/停产。

     您可以考虑替换此产品文件夹中的6PAIC3104IRHBRQ1或更新版本的编解码器。

    音频编解码器产品选择| TI.com

    此致。