This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:工作几天、然后在内部爆炸或短路

Guru**** 2508885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1331436/tpa3223-works-for-some-days-then-blows-up-or-shorts-internally

器件型号:TPA3223

我在过去的6个月里一直在使用 TPA3223。 买了10这些第一次测试了几天,当我确定它工作良好,我订购了1000的大规模生产。

我是从德州购买的、因此这里没有假冒产品。

我的电路板在33V 4欧姆负载立体声 btl 模式下工作。 它工作了一两个星期,没有任何具体的原因而沉默或爆炸。

已在更高容量下通过接地短路、PVDD 短路、引脚对引脚短路测试 OCP、它运行良好。

工作正常、然后没有任何原因死亡。

我使用板载直流/直流转换器为它供电。 它不存在电压尖峰问题、多年来一直在 TPA3116上使用这种电池。

我现在已经烧坏了50多个 IC、因为当我开始面对这个问题时、售出了一批放大器。

希望 TI 专家帮您解决这个问题。

提前感谢

此致、

序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这又是一条信息。 当 IC 熔断时、它有时会烧毁电源引脚、并且所有输出引脚都短接地。 有时也没有电源引脚、4个输出引脚中有1至3个发生接地短路。

    根据 EVM 指南遵循了 PCB 设计。 使用 Tps3802k 进行上电期间的复位保持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 SN

      这是非常严重的情况、故障率很大。 我可以问问 TI 当地的 CQE 团队是否参与了此事? 它们有助于分析出现故障的器件并尝试找出可能的原因。

      我们可以帮助在此处查看您的原理图和 PCB 布局、根据一些经验、这可能是 PVDD 去耦能力不佳所致、工作时存在较大的电压纹波。 此问题通常会出现在大量质量测试或大规模生产过程中,工程师测试可能无法找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来自印度。 我没有任何 CQE 团队的联系。 我附加了我的 PCB 图像、这样您就可以了解、我的理解是很好地实现了去耦。 并不总是电源引脚烧写有时、它会静默、当我发现问题出在何处时、输出 FET 会对地短路、IC 会检测到故障而无法启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEAXS 有人能帮你吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabir、

    您能否提供原理图?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在这里。 我尚未添加值。 它与 EVM 一样。 但是、如果您希望它添加一些值、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabir

     感谢您、Luis 会尽快返回办公室进行检查。 您也可以发送电子邮件给他: luisvf@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabir、

    您还能否提供这些值、以及您在 BST 电容器和输出滤波器中使用的元件。 此外、您的系统中使用的散热器是什么、以及您在使用什么热化合物?

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍后将提供值。 对于 BST 电容器、使用后为33nf 0603、使用后为1206。 两者都是50V 类型。 如果您询问散热器的尺寸、则散热片高度为25mm x 108mm 和40mm。 热化合物是基于硅的。 因此、将热化合物与 TPA3116配合使用多年不出问题。

    我将附上一张散热器的照片。 还添加了5mm 垫片、之后对散热器进行了铣削、以符合去耦电容器和 BST 电容器以上的切割要求。 散热器照片现在与垫片配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabir、

    1. 器件正在推送多少功率? 两个通道?
    2. 开关频率是多少?
    3. 您正在使用哪种类型的电感器? 什么是饱和电流规格?
    4. 原理图显示输出滤波电容器的电解符号、这是正确的吗?

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得这些额定值。 需要检查。  

    480赫兹

    Sendust 核心。 13安饱和电流。 自制的。  

    它只是符号。 在鹰式欧洲符号中,它显示了这种情况,但在正极端子上显示+号。 这是一个聚丙烯型聚酯1uf 电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器的饱和电流为9安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabir、

    您能否通过 luisvf@ti.com 向我发送电子邮件 、以跟进此支持。 认为仅通过 e2e 进行交流可能很困难、如果我们需要完成客户质量流程、则需要让您联系正确的联系人。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabir、

    关闭此主题、因为我们将离线继续提供支持。

    此致、
    路易斯