主题中讨论的其他器件: TPS61093
我使用 TPA6120A2RGYT 作为耳机音频放大器。 此应用由电池供电、我有一个 TPS61093DSKR 为放大器生成+/-12V 电压。
我使用 TPA6120A2模块和独立升压转换器模块对放大器部分进行了原型设计、尽管使用的是不同的升压控制器、但这种组合仍然效果很好。 在 这个原型的 PCB 版本上、我能够获得良好、清晰的音频大约8秒、然后它开始失真、然后大多数情况下不再被放大、除了对应于音频中心跳的音调。 放大器当前配置为2V/V 增益、但之前我将其配置为3V/V 并得到相同的结果。
起初我认为升压稳压器无法提供足够的电流、但电压稳定在+/-12V 左右、并具有极小的纹波。 为了排除升压控制器、我将 TPS61093产生的+/-12V 替换为之前用于原型设计的单独升压模块。 得到完全相同的结果。
另一个发生的情况是增加来自+/-12V 升压控制器的电流消耗、这种增加逐渐增加的速度、直到失真开始生效、然后稳定下来。 这是通过耳机连接的。 未连接耳机时、电流不会增加、但如果耳机在音频失真期后插入、则存在失真
我假定存在散热问题、但 与所有电容器一样、TPA6120A2触摸起来仍然很冷。 我将4.7uf (由升压转换器使用)、10uf 用于 正负电源轨、每输入引脚100nF。 我还尝试在每个电压轨上使用额外的100uf elctrolytic 而没有变化。
使用外部升压转换器时、如果我快速对其进行下电上电、音频将再次保持干净、持续的时间与打开器件类似。
这是最初测试的3V/V 增益的原理图。
对可能造成这种情况的原因的任何想法都将不胜感激。