This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:短时间后停止工作

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335926/tpa6120a2-stops-functioning-after-short-period

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件: TPS61093

我使用 TPA6120A2RGYT 作为耳机音频放大器。 此应用由电池供电、我有一个 TPS61093DSKR 为放大器生成+/-12V 电压。

我使用  TPA6120A2模块和独立升压转换器模块对放大器部分进行了原型设计、尽管使用的是不同的升压控制器、但这种组合仍然效果很好。 在 这个原型的 PCB 版本上、我能够获得良好、清晰的音频大约8秒、然后它开始失真、然后大多数情况下不再被放大、除了对应于音频中心跳的音调。 放大器当前配置为2V/V 增益、但之前我将其配置为3V/V 并得到相同的结果。

起初我认为升压稳压器无法提供足够的电流、但电压稳定在+/-12V 左右、并具有极小的纹波。 为了排除升压控制器、我将 TPS61093产生的+/-12V 替换为之前用于原型设计的单独升压模块。 得到完全相同的结果。

另一个发生的情况是增加来自+/-12V 升压控制器的电流消耗、这种增加逐渐增加的速度、直到失真开始生效、然后稳定下来。 这是通过耳机连接的。 未连接耳机时、电流不会增加、但如果耳机在音频失真期后插入、则存在失真

我假定存在散热问题、但 与所有电容器一样、TPA6120A2触摸起来仍然很冷。 我将4.7uf (由升压转换器使用)、10uf 用于 正负电源轨、每输入引脚100nF。 我还尝试在每个电压轨上使用额外的100uf elctrolytic 而没有变化。

使用外部升压转换器时、如果我快速对其进行下电上电、音频将再次保持干净、持续的时间与打开器件类似。

这是最初测试的3V/V 增益的原理图。  

对可能造成这种情况的原因的任何想法都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速附录。 我已注意到、如果我 从 PCB 顶部和底部挤压 TPA6120A2、那么它将继续播放良好的音频并且会变得非常热。 如果我只需用一个工具按一下电路板的顶部、没有区别。 这看起来好像是一个焊接不良的焊盘、我认为我的手指和拇指或许足以安装散热器、从而使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    如果您需要更多支持、请随时向我提供最新信息。  如果您遇到问题或者发现良好的焊接和返工无法解决您的问题、请告诉我。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以更高的精度用我的大拇指围绕 PCB 四处晃动后、我发现问题与发热无关、而是增益问题。 这与我在输出上看到的情况相关-因为失真在输出中漂移至10V 并保持在那里。

    如果没有对数据表和示例原理图给予足够的关注、I ac 与音频输入耦合、我认为这会导致增益不稳定、最终导致我看到的故障。 与50R ON 输入直接耦合、并且工作正常。