This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:INA1650IPWR

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335574/ina1650-ina1650ipwr

器件型号:INA1650

你好  

我对增益有一个问题。 数据表中仅提供了有关其"Gain =1"的信息。 但是、我该如何理解 这些信息呢? XLR 具有标准4V RMS (介于"+"和"-"之间)。 如果在 XLR 上有4V RMS、那么当输出(RCA、SE)上的增益=1时、我们有2V 或4V RMS?  

2V - XLR 的一半(+或-与 GND 之间的电平)
4V - XLR 的"+"和"-"之间的电平

我想我会在输出端得到4V RMS、但 Im 不确定。 如果是、则对于 RCA/SE 标准(2V RMS)而言过高

提前感谢您的帮助

美好的一天


此致
马特乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:

    INA1650具有1V/V 的固定增益。

    该器件配置为差分输入至单端输出仪表放大器。

    这意味着、对于4V RMS 的差分输入电压、INA1650将产生一个4V RMS 的单端输出 、以 直流基准电压(引脚12/引脚9)为中心。

    如下面的仿真所示、在 两个通道上施加4V RMS 的差分输入电压、而两个输出上都存在4V RMS、每个输出都存在直流偏移、具体取决于施加在每个通道基准引脚上的直流电压。 我在 REFA 引脚上设置0V、在 REFB 引脚上设置6V。 两个输出的峰峰值电压相同、等效于4V RMS。

    e2e.ti.com/.../INA1650_5F00_4V_5F00_RMS.TSC

    此致、

    扎赫