https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335574/ina1650-ina1650ipwr
器件型号:INA1650你好
我对增益有一个问题。 数据表中仅提供了有关其"Gain =1"的信息。 但是、我该如何理解 这些信息呢? XLR 具有标准4V RMS (介于"+"和"-"之间)。 如果在 XLR 上有4V RMS、那么当输出(RCA、SE)上的增益=1时、我们有2V 或4V RMS?
2V - XLR 的一半(+或-与 GND 之间的电平)
4V - XLR 的"+"和"-"之间的电平
我想我会在输出端得到4V RMS、但 Im 不确定。 如果是、则对于 RCA/SE 标准(2V RMS)而言过高
提前感谢您的帮助
美好的一天
此致
马特乌斯