This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:PCM6360-Q1 MICBIAS 问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337629/pcm6360-q1-pcm6360-q1-micbias-issue

器件型号:PCM6360-Q1

大家好、

PCM6360-Q1中的 MICBIAS 的最大输出电流仅为80mA。 客户需要120mA 的最大电流。

客户是否可以使用其他电源作为 MIC 的偏置电压而不是 PCM630-Q1的 MICBIAS 电压电源?

如果用户选择不使用 PCM6360-Q1的 MICBIAS 电压电源而是使用另一个电源来提供 MIC 偏置、您能否解释必要的配置?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将于今日稍后回复。

    此致

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我以下情况吗?

    1.偏置电压电平

    2.麦克风是单端的还是差分的?

    3.是用于将麦克风输出与 ADC 输入进行交流耦合还是直流耦合?