Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6360-Q1 大家好、
PCM6360-Q1中的 MICBIAS 的最大输出电流仅为80mA。 客户需要120mA 的最大电流。

客户是否可以使用其他电源作为 MIC 的偏置电压而不是 PCM630-Q1的 MICBIAS 电压电源?
如果用户选择不使用 PCM6360-Q1的 MICBIAS 电压电源而是使用另一个电源来提供 MIC 偏置、您能否解释必要的配置?
谢谢
萧祥