This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:在 PVDD=24VDC 应用中使用器件时有疑问?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020033, LM5123-Q1, TAS6584-Q1, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336485/tas6422-q1-question-when-using-part-in-pvdd-24vdc-application

器件型号:TAS6422-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5123-Q1TIDA-020033TAS6584-Q1CC3235SF

我们有一款使用此放大器的产品、它运行良好。  不过、我们打算在2个电池应用中使用它、

就像在美国的半卡车中发现的一样。  我们在放大器处遇到了一个难题。 当 PVDD 达到27vdc 时、输出级关闭

大约为、这是当交流发电机儿童进入给电池充电时车辆中的正常电压。

是否有办法避免或修改此关闭级别?

我们将 VBATT 调节为12VDC、将 VDD 调节为3.3VDC。

我们将 TAS6584QPHDRQ1视为可能的解决方案、但这将是整个新的电路板设计。

查看 TI 看到的有关双串联电池应用中 TAS6422的任何建议。

是否有可帮助调整 PVDD 的方法或 IC、例如 TIDA-020033评估中使用的 LM5123-Q1。 决定因素。

我知道当电源也接近该电压时、很难调节到该电压、当然需要一些开销电压。

我们不能成为第一个打击这个陷阱的人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    您在 TAS64xx 系列器件上遇到卡车难题。  它受设计限制电压、无法更改。  您可以使用降压转换器、以便在电压高于关断电压时将其降至安全电压。

    TAS6584-Q1就是这种解决方案。   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg

    您列举了我们的具体问题。  我们非常擅长12V 直流应用、我们的产品中使用3个此类放大器。  我们的设计时间已经过去了3年、现在已经全部完成、并将为我的客户投入生产。  我们必须在 PTBL 输出端使用变压器来提高驱动器交流电压以处理更高的阻抗、这很有趣、因为变压器表现为直流短路、初级侧低于1/10欧姆。  但它最终确实效果很好、因为一旦播放音调、Z 向上和放大器。 对于这个布局看起来很满意。  

    您是否也支持 TAS6584器件?  我正在等待 TI 开门让我让整个数据表进行审查。

    我们必须做的一件事是在变压器的输出端放置一个电流监控器 IC、以记录驾驶员扬声器正获得设计电流/电压、从而记录功率。  这是一个沿海音频喇叭、用于警告航运车道等。  如您所见、如果您的设备正在工作、海岸警卫队必须批准设计和立即记录、以应对任何后续法庭案件的责任。  它采用了一组部件、将其与6422部件一起放在了我们的电路板上。  我看到6584部件包含 IV 监控功能、问题是、我们可以使用此功能来记录这些值、作为我们的性能保证。  即、我们是否可以使用我的固件(通过 I2S 反向通道)读取这些实际的扬声器值以捕捉它们?

    和爱的 PVDD 45VDC,你的家伙打的前你的客户做...

    我们每安培只需要大约30W (rms)。 芯片、我们使用3来分散热特征、就像使用6424一样、它会自己做两个通道。  我怀疑在24V 直流 PVDD 下运行时、我们可能会损坏变压器、因为考虑到音圈和机械阻抗、我们需要用28Vac (rms)撞击我们的驾驶员喇叭、以获得足够的功率。  

    我认为、在12V 直流的较低 PVDD 下运行6584器件时、可能会出现高阻抗问题、从而达到我们所需的功率、这就是我们使用变压器(比率约为1:1.8)将 Vac 连接到642x 器件系列的驱动器的原因。  这是接近的,但害羞达到了规范。 功率瓦数非常重要。

    我希望我不会使你在这里感到超载。  大约两年前、我们获得了 TI 的帮助、应该是借助 TAS642x 系列器件进行设计。  但是、没有看到24V gotcha 问题回来!

    任何建议或帮助都很重要、

    谢谢、Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天哪,我刚刚在我的电子邮件追踪中回头看了看,你在2019年确实帮助了我们,哇,差不多5年前,时间是如何飞行的。  当时的 TAS642x 器件也是"按生产"的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    是的、我确实支持 TAS6584。  这款器件一定会满足您的需求。  我们还可以在播放声音时使用实时负载诊断来确定扬声器是否正确连接和有效的扬声器负载。  这可以进行监控并存储在器件外部。

    至于高阻抗扬声器、我需要了解阻抗、因为这会影响 LC 滤波器设计。  28Vac 信号需要40V 至44Vdc 的电压。  如果您的电源只有两节电池、则可能需要升压转换器或可怕的音频变压器。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg,谢谢你的答复。  我认为这正是我们要去的地方、使用我们拥有的器件完成电路板测试、并立即成为一个包含所有新 TI 器件的新电路板。  我们将使用 WiFi MCU CC3235SF 和 TAS6482 (乘以3个部件)来替代现有的电路板。  看起来像一个简单的切换。  我确实注意到 I2S 的不同之处、但应该没问题、我认为它仅使用 FSYNC 和 SCLK、我们只使用了 SDOUT、但我们肯定可以添加 SDIN 来读取 IV 参数。 (我们有 MCLK、SCLK、FSYNC 和一条数据线。) 设置:48kHz 采样率、单声道模式、左对齐等...

    是否有办法可以分享我们正在做的工作原理图和变压器规格。 不会出现在论坛上供大家阅读的问题吗?  我想和大家分享我们在过去几年中最终达成的目标、您在大约4年前提供了帮助。

    感谢大家在前进过程中提出的一些捷径、TI 的支持终于打开了大门、于是我下载了完整的数据手册和 EVM 软件(我想我不会找到那个模块、我们会直接去电路板、因为我所使用的公司在这方面速度很快、 位于圣地亚哥的科马鲁技术公司。)  到目前为止、我们在 TAS64xx 器件和 CC2642R1 MCU 方面拥有相当丰富的经验。

    再次感谢、

    马克·亚克斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    刚刚查看了6584/2器件的完整数据表。  哇,很多问题都得到了解决。 我担心如何同步。 3芯片发挥在相位和保持,新的部件解决了这个问题。  此外、我用 A/D 线路来监控 PVDD、现在我可以通过那里读取数据。 配置。  值得一提的是、TI 的优秀工作是、我处理的问题现已解决、因此您必须倾听客户的意见。 当然、我可以摆脱所有的 IV 输出监控、尽管这会在变压器的初级侧、但仍然与驱动器/扬声器的情况相关。

    谢谢、

    马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、

    我将直接离线联系您。

    此致、
    S·格雷格