This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:输出电压范围

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338316/tas6422e-q1-vout-range

器件型号:TAS6422E-Q1

大家好、

客户在大规模生产中使用 TAS6422E-Q1、他们发现很少有 IC 在 OUT_2M 和 OUT_2P 中具有较低的输出电压 。

大多数 IC 为16.1~16.5V、只有少数为15.2~15.5V、因此它们去除了 扬声器、结果是相同的。

此器件的 Vout 范围是多少? 如何判断它是否符合规格?

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请查看数据表中的规格。  通道间变化为 ±0.5dB。  都处于此规格范围内。

    此致、
    S·格雷格