请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338316/tas6422e-q1-vout-range
器件型号:TAS6422E-Q1大家好、
客户在大规模生产中使用 TAS6422E-Q1、他们发现很少有 IC 在 OUT_2M 和 OUT_2P 中具有较低的输出电压 。
大多数 IC 为16.1~16.5V、只有少数为15.2~15.5V、因此它们去除了 扬声器、结果是相同的。
此器件的 Vout 范围是多少? 如何判断它是否符合规格?
谢谢!
马克