This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:打开和关闭时出现杂音

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865, LM4864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336656/lm4865-pop-issue-when-switching-on-and-off

器件型号:LM4865
主题中讨论的其他器件: LM4864

使用 LM4865时、打开/关闭开关时会出现杂音、原理图如下所示。 客户想要了解如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户保持 CB=1uf 并将 Ci 降低至0.39uf、但是、POP 问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您可以通过将 C11的输入侧短接至 GND 进行测试吗? 这至少可以帮助确定我们是否应检查靠近 LM4864的元件、或者它是否与从音频源到交流耦合电容器的连接相关。

    您是否曾尝试过更低增益的方法? 似乎您现在拥有6V/V、您是需要这种更高的增益还是可以降低到2V/V 左右?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我将 C11短接至 GND、虽然杂音很小、但声音变得很大。

    较低的增益可以减少 POP、但是、我们需要6V/V 增益来击败具有大增益和小 POP 的竞争对手。

    您有其他建议吗? 希望收到您的反馈。

    Br、

    伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在这种情况下、"声音变大"意味着什么? 如果 C11短接至 GND、应该没有声音?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    抱歉、我的描述不正确。  当我 将 C11短接至 GND 时、弹出电阻变大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    理解、您可以尝试将 R23短接至旁路引脚、类似于 IN+吗? 这会减少噗声吗?
    在加电/断电期间、旁路是如何上升和下降的?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师