尊敬的设计师:
跳线和 MIC 配置电压已根据配置进行了调整、但插入耳机时、听到声音的是计算机、而不是 MIC 接收器。 这是什么?
非常感谢!
此致、
张亚贝拉

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的设计师:
跳线和 MIC 配置电压已根据配置进行了调整、但插入耳机时、听到声音的是计算机、而不是 MIC 接收器。 这是什么?
非常感谢!
此致、
张亚贝拉

尊敬的 pdjuandi:
我要求客户将问题整理成文档。 您能帮助我了解具体原因吗?
功能要求: 从 MIC 收集音频、并从 HPL 和 HPR 线路输出 MIC 音频信号、即 MIC 输入和耳机输出。
问题: 目前、无法配置 MIC 音频收集和耳机线路输出验证功能。
非常感谢!
此致、
张亚贝拉
尊敬的 Arabella:
请获取有关其测试的更多信息。 他们是否尝试过我上面的建议、是否使用了 GUI 中的脚本等?
如果他们使用的是 EVM、他们可以快速运行以下步骤来验证录制和播放。
使用上述录制脚本进行录制的步骤:
收听播放提示音的步骤:
确认上述步骤有效后、合并这两个脚本并将 DOUT 连接到 DIN、以便他们可以在 MIC 输入上播放声音并通过 HP/Lineout 收听。
此致。