This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:MIC 不接收声音

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335385/tlv320aic3204evm-k-mic-does-not-pick-up-sound

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

尊敬的设计师:

跳线和 MIC 配置电压已根据配置进行了调整、但插入耳机时、听到声音的是计算机、而不是 MIC 接收器。 这是什么?  

非常感谢!

此致、

张亚贝拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否从 GUI 执行如下所示的脚本进行录制?

    此脚本仅用于录制、不包括播放到耳机的内容。

    如果您需要将其播放到耳机、则需要在脚本中添加该内容、并从外部将数据循环出 DOUT 回 DIN。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    我要求客户将问题整理成文档。 您能帮助我了解具体原因吗?

    功能要求: 从 MIC 收集音频、并从 HPL 和 HPR 线路输出 MIC 音频信号、即 MIC 输入和耳机输出。

    问题: 目前、无法配置 MIC 音频收集和耳机线路输出验证功能。

     

    非常感谢!

    此致、

    张亚贝拉

            e2e.ti.com/.../3204_038CD58B_.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella:

    请获取有关其测试的更多信息。 他们是否尝试过我上面的建议、是否使用了 GUI 中的脚本等?  

    如果他们使用的是 EVM、他们可以快速运行以下步骤来验证录制和播放。

    使用上述录制脚本进行录制的步骤:

    1. 确保将 EVM 连接到 PC。
    2. 以管理员身份打开 GUI、确保 GUI 显示 EVM 已连接。
    3. 双击"Typical configuration"(典型配置)下的"Recording (录音)"、如果要检查板载 MIC 路径、则为板载 MIC 选择 in3。
    4. 加载脚本。
    5. 在 MIC 输入端播放音调、并使用 Audacity 等工具来记录音调。 检查他们是否能够在"大胆度"中看到录制的音调。

    收听播放提示音的步骤:

    1. 确保将 EVM 连接到 PC。
    2. 以管理员身份打开 GUI、确保 GUI 显示 EVM 已连接。
    3. 双击"Typical configuration"(典型配置)下的"Playing"(播放),然后选择"High Performance Stereo Playback"(高性能立体声
    4. 加载脚本。
    5. 从 Audacity 播放音调、并侦听/捕获 HP 或 Lineout 的模拟输出。 检查声音。

    确认上述步骤有效后、合并这两个脚本并将 DOUT 连接到 DIN、以便他们可以在 MIC 输入上播放声音并通过 HP/Lineout 收听。

    此致。