请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337914/pcm6340-q1-i2c-not-working
器件型号:PCM6340-Q1相关背景
1. SoC 支持将 i2c 连接到控制 PCM6340
2.在同一条 i2c 电路上还有另一个调谐器内核
问题现象
多个电路板正常上电后、SOC 可以将 PCM6340寄存器配置为通过 i2c 进行读/写(包括写入0x00 page-CFG 寄存器)、调谐器内核此时可以正常访问该寄存器
2.调整开机时间。 AVDD 上电后、延迟200ms、然后拉 SHDNZ (t1=200ms)。 此时、每次通电时通常可以访问 i2c
3.减少延迟时间 t1=100ms、i2c 仍无法读取/写入

我可以问一下如何进行调查