This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:I2C 不工作

Guru**** 2455120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1337914/pcm6340-q1-i2c-not-working

器件型号:PCM6340-Q1

相关背景

1. SoC 支持将 i2c 连接到控制 PCM6340

2.在同一条 i2c 电路上还有另一个调谐器内核

问题现象

多个电路板正常上电后、SOC 可以将 PCM6340寄存器配置为通过 i2c 进行读/写(包括写入0x00 page-CFG 寄存器)、调谐器内核此时可以正常访问该寄存器

2.调整开机时间。 AVDD 上电后、延迟200ms、然后拉 SHDNZ (t1=200ms)。 此时、每次通电时通常可以访问 i2c

3.减少延迟时间 t1=100ms、i2c 仍无法读取/写入

我可以问一下如何进行调查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    对于延迟、很抱歉、但上电序列和电源的稳定时间必须大于100ms、斜坡时间小于1V/us。

    此致、