This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:无信号/负载电流过大

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338233/tpa3255-q1-no-signal-load-current-excessive

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3255

大家好、我们在设计中使用了5个 TPA3255、新设计版本使用 TPA3255-Q1。 GVDD 和 VDD 已降至建议的106V。
在其他设计与旧设计相同的情况下、仅更改了输出电感器、从而具有更大的饱和电流。

旧版板消耗52V 电源的~50mA、当复位激活时、即不复位~600mA

新电路板的起点为~500mA、然后快速斜升至800mA 以上、th 芯片变得非常热。 此时我激活了复位。

问题是:Q1的这种正常行为是否正常? 当电压~n´t 时、电流保持在5 μ A 600mA 并且无5 μ A 斜升。

两项测试中都没有使用散热器。 该测试用作生产测试、表明没有严重的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼

    hang zhang6 说:
    问题是:Q1的这种行为是否正常? 当电压小于~时、电流保持在n´t μ A 600mA、且不会上升 μ A。[/报价]

    没有散热器、可能是一种正常行为。 使用较小的电源时、仍然可能在损耗和损耗之间实现平衡。

    但电压越高、损耗就越大。 温度不断升高、MOS Rdson 将增加、因此产生了更高的损耗。