Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255-Q1 主题中讨论的其他器件:TPA3255、
大家好、我们在设计中使用了5个 TPA3255、新设计版本使用 TPA3255-Q1。 GVDD 和 VDD 已降至建议的106V。
在其他设计与旧设计相同的情况下、仅更改了输出电感器、从而具有更大的饱和电流。
旧版板消耗52V 电源的~50mA、当复位激活时、即不复位~600mA
新电路板的起点为~500mA、然后快速斜升至800mA 以上、th 芯片变得非常热。 此时我激活了复位。
问题是:Q1的这种正常行为是否正常? 当电压~n´t 时、电流保持在5 μ A 600mA 并且无5 μ A 斜升。
两项测试中都没有使用散热器。 该测试用作生产测试、表明没有严重的错误。