Other Parts Discussed in Thread: LM4670
主题中讨论的其他器件:LM4670
TI 人很好
我想我在 e2e 链接中遇到了同样的问题:
当我尝试达到最大音量时、发现芯片的扬声器输出端没有输出。 我检查了寄存器发现 HPL 显示了短路保护状态。 我按照之前的 E2E 链接从 LC 滤波器中移除了电容器、并且电路恢复。 那么、我正在考虑 LC L = 33uH C = 10uF 滤波器设计误差的根本原因?
1. 另外,出于某种原因,客户在 LC 滤波器和9欧姆喇叭之间添加了一个第一级 D 类放大器 LM4670 ,并将其设置为增益1。


2. 这是否会导致 TLV320负载阻抗变大并可能增加 LC 的振荡、从而导致短路保护?
3. 当发生短路保护时,我捕获了扬声器正负输出的波形到接地。 它看起来不像发生过冲.

4. 声音的音频信号约为650 Hz,我检查了 LC 电容 PN:MSASG32NSB5106MTN。
您能帮助我确定根本原因吗、谢谢。