This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:SPK 无输出时的 HPL 短路错误

Guru**** 2637025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339956/tlv320dac3100-hpl-short-circuit-error-with-spk-no-output

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件:LM4670

TI 人很好

我想我在 e2e 链接中遇到了同样的问题:

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841066/tlv320dac3100-spk-no-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320DAC3100%25252525252520short#

当我尝试达到最大音量时、发现芯片的扬声器输出端没有输出。 我检查了寄存器发现 HPL 显示了短路保护状态。 我按照之前的 E2E 链接从 LC 滤波器中移除了电容器、并且电路恢复。 那么、我正在考虑 LC L = 33uH C = 10uF 滤波器设计误差的根本原因?

1. 另外,出于某种原因,客户在 LC 滤波器和9欧姆喇叭之间添加了一个第一级 D 类放大器 LM4670 ,并将其设置为增益1。

2. 这是否会导致 TLV320负载阻抗变大并可能增加 LC 的振荡、从而导致短路保护?  

3. 当发生短路保护时,我捕获了扬声器正负输出的波形到接地。  它看起来不像发生过冲.

4. 声音的音频信号约为650 Hz,我检查了 LC 电容 PN:MSASG32NSB5106MTN。

您能帮助我确定根本原因吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    由于 LM4670放大器输入的高阻抗输入、LC 滤波器可能会振荡。 通常根据负载 R 设计滤波器、以确定 Q 因子。
    我建议使用 DAC3100直接驱动扬声器进行测试、而不是在两者之间使用 LM4670。 这会产生足够的功率吗?
    需要检查的另一点是、在这种情况下使用 RC 滤波器代替 LC 的情况是否更好。
    如果仅仅因为更高的电流驱动能力而使用 LM4670、则他们可以使用 DAC3100的 HPL/HPR、而不是 D 类输出。 内部信号布线应允许将立体声耳机输出作为差分对驱动。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师