This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:布局指南问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339868/pcm6020-q1-layout-guideline-issue

器件型号:PCM6020-Q1

您好、支持团队

我们已看到数据表11.1

•使用具有高电压额定值(>25V)的 MICBIAS 和 BSTOUT 电容器以支持更高电压的 MICBIAS 运行。

为何要求超过25V? 有任何疑虑? 基本上、MICBIAS 输出电压为9V、BSTOUT 可能为3.3V。

顺便说一下、如果没有使用输出通道、应该将其悬空或连接到 GND?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSTOUT 引脚的最大电压为 MicBias+1V。 对于9V 的微偏置、BSTOUT 引脚具有10V 的电压。

    这些引脚上的电容的额定电压应至少为1.5*电压。 对于 BSTOUT 上的10V 电压、这转换为16V 额定值。 这应该考虑到电容器额定电压的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sanjay

    顺便说一下、如果没有使用 ADC 通道数、应该将其悬空或连接到 GND?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将未使用的输入保持断开状态。 在软件中禁用未使用的输入