请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339868/pcm6020-q1-layout-guideline-issue
器件型号:PCM6020-Q1您好、支持团队
我们已看到数据表11.1
•使用具有高电压额定值(>25V)的 MICBIAS 和 BSTOUT 电容器以支持更高电压的 MICBIAS 运行。
为何要求超过25V? 有任何疑虑? 基本上、MICBIAS 输出电压为9V、BSTOUT 可能为3.3V。
顺便说一下、如果没有使用输出通道、应该将其悬空或连接到 GND?

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯