This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825PEVM-AMPS097:我们是否有 DRV5825evm 上的初始配置参数?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1338312/drv5825pevm-amps097-do-we-have-the-initial-configuration-parameters-on-drv5825evm

器件型号:DRV5825PEVM-AMPS097

我们是否有 DRV5825evm 上的初始配置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

     此 设备设计用于处理压电式扬声器、您需要输入正确的值才能获得控制脚本。

      使用 PPC3软件可以轻松获取结果、它支持转储您所需的所有代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    我的定制只想确认 EVM 的初始值。 您能否为我提供与初始值相关的信息?

    最佳

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    他们了解了这种方法、现在只需要 EVM 板的初始值 TI

    最佳

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

      正如我们在 WebEx 上所讨论的那样、该板不包含初始值、不能通过加电来工作。 需要使用 PPC3获取脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    左侧是 BTL 模式、它可以正常输出声音;右侧是 PBTL 模式、它无法输出声音;两组参数之间的差异如上所示。 您能否确认设置是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    比较 btl 和 PBtl 值没有意义、它们最初是不同的2个设置。

    客户从我们的 ppc3输出 PBTL 初始文件、但它不起作用、我是否理解正确?

    他们使用我们的 EVM 来执行验证、还是使用自己的电路板?

    另外、你知道、当使用 PBTL 模式时、必须改变输出连接、让它们根据我们的数据表来确认?

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    我已要求他们比较数据手册(PBTL 需要在待机模式下准备。 然后、准备后、提升待机状态并继续播放)。

    客户遇到另一个问题、即设置 BTL 模式(立体声2.0)时、只有 L 通道有输出、而 R 通道无输出。 测试波形、引脚2具有方波输出、引脚23没有波形。

    最佳

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    BTL、但右声道没有声音。

    寄存器:0x70、val:0
    寄存器:0x71、val:0
    寄存器:0x72、val:0
    寄存器:0x73、val:0

    最佳

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    让我们逐一检查这些内容。

    您可以在下图中选择哪种配置。

    基本上、如果使用 btl 模式、您需要选择第一个或第二个。

    如果您希望板上的放大器都能正常工作、则需要选择第2.2节。

    如果您只需要放大器进行颠倒的工作、您可以选择立体声2.0。

    右侧是第2安培或第1安培上的右侧通道。

    通常、如果发生任何错误、所有通道工作都没有声音。

    如果您的意思是下面的放大器、则是可能的。 因为您需要选择2安、那么它可以工作。 否则、只有上部放大器可以工作。

    如果您使用 PBTL 模式、则需要首先修改输出、如下所示:

    然后选择第3个配置、此时只有高放大器可以用作 PBTL 模式。

    塔克

    杰西