我们是否有 DRV5825evm 上的初始配置参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是否有 DRV5825evm 上的初始配置参数?
高射线
让我们逐一检查这些内容。
您可以在下图中选择哪种配置。
基本上、如果使用 btl 模式、您需要选择第一个或第二个。
如果您希望板上的放大器都能正常工作、则需要选择第2.2节。
如果您只需要放大器进行颠倒的工作、您可以选择立体声2.0。

右侧是第2安培或第1安培上的右侧通道。
通常、如果发生任何错误、所有通道工作都没有声音。
如果您的意思是下面的放大器、则是可能的。 因为您需要选择2安、那么它可以工作。 否则、只有上部放大器可以工作。
如果您使用 PBTL 模式、则需要首先修改输出、如下所示:
然后选择第3个配置、此时只有高放大器可以用作 PBTL 模式。

塔克
杰西