This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:DIR9001连接到 PCM5102A DAC 问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340476/pcm5102a-dir9001-connected-to-pcm5102a-dac-issues

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件:DIR9001

团队成员

我使用 DIR9001和 PCM5102A DAC 构建了耳机 DAC 放大器。
但我在从当前设置中获取任何音频时遇到问题。
在 DIR9001的引脚1上、我连接了一个 LED、如所示、以检测 RXIN 引脚上是否存在双相信号

我将 FMT0和 FMT1引脚拉至高电平、并将 PSCK0和 PSCK1引脚拉至低电平。

所附原理图中是否有任何元件会阻止此电路正常工作?

我尝试了24位44.1kHz 采样 F 至24位96kHz F、但没有用。

所有电源看起来都很好、并且在 RXIN 连接到 PC 并播放一些音乐时可以看到一些数据

了解 PCM5102A DAC 上的引脚14 Din。
但没有音乐出来。

请您就我在这里做错了什么事、向我提供一些见解吗?



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony San:

    请参阅以下 PCM5101x 原理图。 VNEG、CAPP 和 CAPM 的电容器的连接方法存在错误。 电荷泵似乎无法正常工作。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤你好

    非常感谢您的回答、电荷泵电路确实存在问题。

    我现在已经修复了这个,但可悲的是仍然没有音频通过。
    因此、仍然有一个不太正确的地方。

    安东尼干杯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony San:

    是-3.3V 输出到 VNEG 吗? PCM5102A 可能已损坏。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚检查一下、VNEG 的引脚5上有-3.2V、CAPP 和 CAPM 引脚上有3.2V、因此电荷泵看起来正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    以下是我的评论:

    • 尝试使用数字信号来控制 XSMT 引脚。 它应满足20ns 上升和下降时间。 您在该引脚上具有恒定数字3.3V 电压、

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 现在可以正常工作、感谢大家的帮助指导、最后的问题是来自 DIR9001的 SK0主时钟、我已经将 PCB 上的这一点连接到 PCM5102A 的引脚12、SCLK 输入、 通过仔细研究数据表、我们发现不需要主时钟、因为它具有自己的板载 PLL 来生成自己的主时钟。

    无论如何、切断 PCM5102A 的链路和接地引脚12使其得以发挥作用、我很高兴地说、它的声音确实非常好。

    我唯一想要说明的是 DIR9001的引脚1上存在的音频输出、何时确切地或到底是什么会触发该输出变为高电平并打开 LED?

    再次感谢那些贡献尤其是 Kato 指出电荷泵原理图错误的人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    请在新帖子中详细说明您有关 DIR9001的问题、这样它在其他人搜索问题时会很有用。

    谢谢。

    阿拉什