主题中讨论的其他器件:DIR9001、
团队成员
我使用 DIR9001和 PCM5102A DAC 构建了耳机 DAC 放大器。
但我在从当前设置中获取任何音频时遇到问题。
在 DIR9001的引脚1上、我连接了一个 LED、如所示、以检测 RXIN 引脚上是否存在双相信号
我将 FMT0和 FMT1引脚拉至高电平、并将 PSCK0和 PSCK1引脚拉至低电平。
所附原理图中是否有任何元件会阻止此电路正常工作?
我尝试了24位44.1kHz 采样 F 至24位96kHz F、但没有用。
所有电源看起来都很好、并且在 RXIN 连接到 PC 并播放一些音乐时可以看到一些数据
了解 PCM5102A DAC 上的引脚14 Din。
但没有音乐出来。
请您就我在这里做错了什么事、向我提供一些见解吗?