This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:故障引脚的内部电路是什么和#39?

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1341768/tpa6304-q1-what-s-the-internal-circuit-of-fault-pin

器件型号:TPA6304-Q1

您好、TI 团队:

您能和我们分享一下故障引脚的内部电路吗?  

上电期间在确定 I2C 地址时、故障引脚的状态是什么?

另一个是 I2C 地址选择、PULL_UP 电阻器的范围是多少?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京昆

    Unknown 说:

    通常、它是开漏结构。 仅在上电期间、另一个开关导通、将 FAULT 引脚连接到比较器、也具有下拉电阻器。 因此、断开时会使比较器处于低电平、正确上拉可能会翻转输出。

    Unknown 说:
    另一个、I2C 地址选择、pull_up 电阻的范围是多少?

    对于常规器件、建议使用±5%范围内的电阻变化。 但对于这个、使用更强的上拉也应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常它是开漏结构。 仅在上电期间、另一个开关导通、将 FAULT 引脚连接到比较器、也具有下拉电阻器。 因此、打开时将产生比较器低电平、正确上拉可翻转输出。

    -->比较器的参考电压的范围是多少?

    另一个是 I2C 地址选择、PULL_UP 电阻器的范围是多少?

    对于常规器件、建议使用±5%范围内的电阻变化。 但对于这个、使用更强的上拉也应该起作用。

    [/报价]

    -->上拉电阻越小越好?

        输出电流细引脚的规格是什么?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京昆

     IO 引脚通常建议在正常使用时小于1mA 电流、最大值可以达到10mA 左右。 在内部也使用 DVDD 作为电源、如果上拉至 DVDD、无需考虑范围。