请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 您好、TI 团队:
您能和我们分享一下故障引脚的内部电路吗?
上电期间在确定 I2C 地址时、故障引脚的状态是什么?
另一个是 I2C 地址选择、PULL_UP 电阻器的范围是多少?

此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
您能和我们分享一下故障引脚的内部电路吗?
上电期间在确定 I2C 地址时、故障引脚的状态是什么?
另一个是 I2C 地址选择、PULL_UP 电阻器的范围是多少?

此致!
通常它是开漏结构。 仅在上电期间、另一个开关导通、将 FAULT 引脚连接到比较器、也具有下拉电阻器。 因此、打开时将产生比较器低电平、正确上拉可翻转输出。
-->比较器的参考电压的范围是多少?
另一个是 I2C 地址选择、PULL_UP 电阻器的范围是多少?对于常规器件、建议使用±5%范围内的电阻变化。 但对于这个、使用更强的上拉也应该起作用。
[/报价]-->上拉电阻越小越好?
输出电流细引脚的规格是什么?
此致!