Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A
您好!
我的问题与以下内容有关、但第二个问题现在无法获得、所以请让我问几个问题。
https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/p/403678/1432310#1432310 <=该链接现已不可用。
我了解到数据表第17页的图24中所示的输入引脚(VINL/VINR)上的 RC (如注释所示)用于 HPF。 a 表示。 此外、还有一个可以旁路(BYPASS=高电平)或使用(BYPASS=低电平)的内部 HPF。 它们之间的截止频率不同、但两者都用作 HPF。
1.您能否告诉我 VINL/VINR 引脚的输入滤波器是否真正是强制性的、因为第18页的8.2.2.3中说"交流耦合电容器 Muse 必须与输入串联"? 如果是、您能否告诉我、原因是它具有可通过 BYPASS=LOW 配置的内部 HPF?
2.如果不使用外部 RC 滤波器、但只使用 BYPASS=LOW 设置的内部 HPF、会发生什么情况?
3.如果我的客户可以在不进行外部 RC 的情况下使用 BYPASS=LOW、那么他们必须检查以下所有 VINL/VINR 引脚吗?
4.您能否告诉我 使用 外部 R1/C1/R2/C2和使用内部 HPF 的 BYPAS pin (#8)=low 之间的区别? 我知道 FC 是不同的,但我不知道其他东西。
此致、
川崎义和