This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:通过外部 RC (R1、C1、R2、C2)实现的 HPF 如图24和 BYPASS=低电平所示

Guru**** 2562300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342353/pcm1803a-hpf-by-external-rc-r1-c1-r2-c2-shown-in-figure24-and-bypas-low

器件型号:PCM1803A

您好!

我的问题与以下内容有关、但第二个问题现在无法获得、所以请让我问几个问题。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/532658/pcm1803a-adc-input-range-without-dc-blocking-cap?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM1803A%2525252526%2525252526input#

https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/p/403678/1432310#1432310 <=该链接现已不可用。

我了解到数据表第17页的图24中所示的输入引脚(VINL/VINR)上的 RC (如注释所示)用于 HPF。 a 表示。  此外、还有一个可以旁路(BYPASS=高电平)或使用(BYPASS=低电平)的内部 HPF。  它们之间的截止频率不同、但两者都用作 HPF。

1.您能否告诉我 VINL/VINR 引脚的输入滤波器是否真正是强制性的、因为第18页的8.2.2.3中说"交流耦合电容器 Muse 必须与输入串联"?  如果是、您能否告诉我、原因是它具有可通过 BYPASS=LOW 配置的内部 HPF?

2.如果不使用外部 RC 滤波器、但只使用 BYPASS=LOW 设置的内部 HPF、会发生什么情况?

3.如果我的客户可以在不进行外部 RC 的情况下使用 BYPASS=LOW、那么他们必须检查以下所有 VINL/VINR 引脚吗?

  

4.您能否告诉我 使用 外部 R1/C1/R2/C2和使用内部 HPF 的 BYPAS pin (#8)=low 之间的区别?  我知道 FC 是不同的,但我不知道其他东西。

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、川崎三、

    RC 低通滤波器是可选的、因为这主要有助于减少输入信号路径中的带外噪声。 串联的交流耦合可从模拟信号中移除任何外部直流分量、因为该器件具有其自身的内部偏置以达到最佳输入共模。

    2. 同样,外部 RC 滤波器是可选的,有助于消除噪声。 则器件将正常运行。

    3、是的,是这样的。  

    4.建议使用 C1和 C2。 C1和 C2在与40k Ω 阻抗配对时将创建一个"内部"HPF。  旁路 HPF 会在  输入信号处于数字信号链中时从输入信号中增加直流偏置、并 在 DOUT 引脚上表示。  

    R1、R2、C7、C8是可选器件、仅用于额外的滤波。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon-San、

    非常感谢您的快速回复。

    我应该将 HPF 和 LPF 分开。  这里我想问您的是 HPF、并理解如下所示。  请更正我的错误。

    -建议在 VINL(VINR)上添加 C1/C2,但可以删除,即使第18页的数据表说明"交流耦合电容器必须与输入串联"。

    -输入信号如下所示, 不带 C1/C2的 BYPAS=LOW 也适用于 PCM1803A。

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、川崎三、

    是的、如果 C1和 C2被移除、那么器件应该可以正常工作。

    -下面显示的输入信号和 不带 C1/C2的 BYPAS=LOW 也适用于 PCM1803A。

    是的、器件应该可以正常工作。

    此致、