请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 嗨、团队,
客户将增益值配置为0x03寄存器并写入值0xAA (22dB)。
然而、测得的 DSP 输出振幅和放大器输出振幅仅放大10dB。 同时、我们读取0x03寄存器、读回的值也是正确的(0xAA)。
您能提供一些故障排除建议吗?
下图显示了播放1KHz 单频音调时测得的 DSP 输出和放大器输出振幅。 此时、0x03配置为0xAA、应放大22dB、但在实际测量中无法实现。
我现在的第一个怀疑与热重入有关。 您有任何其他故障排除建议吗?