This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:6304增益值设置问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1344148/tpa6304-q1-6304-gain-value-setting-problem

器件型号:TPA6304-Q1

嗨、团队,

客户将增益值配置为0x03寄存器并写入值0xAA (22dB)。
然而、测得的 DSP 输出振幅和放大器输出振幅仅放大10dB。 同时、我们读取0x03寄存器、读回的值也是正确的(0xAA)。
您能提供一些故障排除建议吗?

下图显示了播放1KHz 单频音调时测得的 DSP 输出和放大器输出振幅。 此时、0x03配置为0xAA、应放大22dB、但在实际测量中无法实现。

我现在的第一个怀疑与热重入有关。 您有任何其他故障排除建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    22dB 是12.6V/V 的增益。  您似乎只测量输出的一侧。  您需要进行差分测量、以获得将在扬声器上产生的完整电压。  此外、在 TPA6304的输入引脚处进行测量。 利用这些数据、您可以测量放大器的增益。

    告诉我您的结果。

    此致、
    S·格雷格