This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:在四个模拟输出后端的电感器上、可测量一个2.11MHz PWM 波形和128KHz 正弦波

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342887/tas6424e-q1-on-the-inductors-of-the-four-analog-output-backend-a-2-11mhz-pwm-wave-and-a-128khz-sine-wave-can-be-measured

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424TAS6424E

我的客户在 TAS6424之后连接到 pcm6340、pcm6340中包含的 TAS6424音频信号具有明显的背景噪声。 目前、他们发现可以在 TAS6424四个模拟输出后端的电感器上测量2.11MHz PWM 波和128KHz 正弦波。 这种现象是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您是否使用 A 加权滤波器测量了音频频带中的噪声?  这是对音频噪声的真实测量。

    2.11MHz 必须位于电感器的输入侧。  128kHz 波很可能是 LC 滤波器的谐振。 如果没有、则可能是在 TAS6424E 之前未对 PCM6340进行足够好的滤波。

    提供了 PCM6340和 TAS6424E 的原理图。  提供的原理图中没有足够的信息。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Gregg

    原理图如下所示、

    e2e.ti.com/.../_5F6CEE6D_H7201_2800_M116_29005F00_PB_5F00_V2.0_1F75A74E_BOM_5F00_20240130_08FF_tas6424e_09FF_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高射线

    正如 Gregg 评论、128KHz 正弦波可以是 LC 滤波器谐振。

    您能要求客户提供测试条件吗? 负载开路或加速负载?

    测试波形是什么?

    此致、

    德里克