请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424、 TAS6424E
我的客户在 TAS6424之后连接到 pcm6340、pcm6340中包含的 TAS6424音频信号具有明显的背景噪声。 目前、他们发现可以在 TAS6424四个模拟输出后端的电感器上测量2.11MHz PWM 波和128KHz 正弦波。 这种现象是否正常?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户在 TAS6424之后连接到 pcm6340、pcm6340中包含的 TAS6424音频信号具有明显的背景噪声。 目前、他们发现可以在 TAS6424四个模拟输出后端的电感器上测量2.11MHz PWM 波和128KHz 正弦波。 这种现象是否正常?

尊敬的 Ray:
您是否使用 A 加权滤波器测量了音频频带中的噪声? 这是对音频噪声的真实测量。
2.11MHz 必须位于电感器的输入侧。 128kHz 波很可能是 LC 滤波器的谐振。 如果没有、则可能是在 TAS6424E 之前未对 PCM6340进行足够好的滤波。
提供了 PCM6340和 TAS6424E 的原理图。 提供的原理图中没有足够的信息。
此致、
S·格雷格
你好, Gregg
原理图如下所示、