主题中讨论的其他器件:TAS6424
中的 TDM 32通道数据。 9610A 转储、EC 发出嗡嗡声、MIC 不会。
将 AMP 基准⾳的模拟输出连接到 AK7739的 ADC1、即 AMP-REF_1/AMP-REF_GND 的模拟输出
使用编解码器进行模数转换
现象:基准电路中仍有底部噪声电流
结论:PCM6340编解码器不产生底部噪声电流
e2e.ti.com/.../pcm6340_5F009F530674FE56_.pdf
原理图是否有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
中的 TDM 32通道数据。 9610A 转储、EC 发出嗡嗡声、MIC 不会。
将 AMP 基准⾳的模拟输出连接到 AK7739的 ADC1、即 AMP-REF_1/AMP-REF_GND 的模拟输出
使用编解码器进行模数转换
现象:基准电路中仍有底部噪声电流
结论:PCM6340编解码器不产生底部噪声电流
e2e.ti.com/.../pcm6340_5F009F530674FE56_.pdf
原理图是否有任何问题?
在这种情况下、我建议使用以下设置。
1.保持放大器驱动扬声器。
2.将来自放大器的 C14的一侧接地。 由于 AMPO 和 ADC 接地连接在一起、因此 ADC 的单端输入端应该没有问题。 为单端输入选择 I2C 设置。
检查噪音是否消失。 如果不包含:
1.保持放大器开启。
2.从放大器输出端断开 ADC 连接。 更换为在1K 时提供1VRMS 的信号发生器、并检查输出中的噪声。 这将让我们知道是否存在某些接地问题。
请告诉我结果