This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:PCM6340从功率放大器反馈收集参考噪声、具有连续的嗡嗡声背景噪声

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1341303/pcm6340-q1-pcm6340-collects-reference-noise-from-power-amplifier-feedback-with-continuous-buzzing-background-noise

器件型号:PCM6340-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

中的 TDM 32通道数据。 9610A 转储、EC 发出嗡嗡声、MIC 不会。

将 AMP 基准⾳的模拟输出连接到 AK7739的 ADC1、即 AMP-REF_1/AMP-REF_GND 的模拟输出

使用编解码器进行模数转换

现象:基准电路中仍有底部噪声电流

结论:PCM6340编解码器不产生底部噪声电流

e2e.ti.com/.../pcm6340_5F009F530674FE56_.pdf

原理图是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种对系统的理解是否正确?

    放大器的模拟基准作为左右信号馈送到 PCM6340 ADC。 这会被数字化并与来自 AKM 编解码器的 MIC 信号相结合。 观察到来自 PCM6340电路的嗡嗡声?

    如果断开 PCM6340的模拟输入、噪音是否会消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我会确认并要求您检查以下原理图是否有任何明显的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在查看该原理图。 我对网络的连接有些难以理解、因为我对方案没有总体了解。

    让我们等待响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    您的理解是正确的、PCM6340中记录的声音中有噪声。

    声音被传输到 SOC、它可以进行录制、而录制的文件可以听到噪音。
    无法输入断开、断开后、无法录制声音、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我们正在与您同步客户的信息。 麦克风输入 pcm6340中没有噪声、TAS6424的输入 pcm6340中有噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器信号路径中的这种噪声可能是接地问题。

    功率放大器的接地是否物理连接到 ADC 接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    它们是相同的 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    如果放大器关闭、噪音是否停止? 我建议先尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    已确认 PCM6340从6424录制的声音中存在背景噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自放大器的声音是否没有噪声? 我的意思是、通过放大器听到的声音在通过扬声器听到时是否没有噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    扬声器没有噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    桑杰今天不在办公室,但明天他会回到你身边。 感谢您的耐心等待!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议使用以下设置。

    1.保持放大器驱动扬声器。

    2.将来自放大器的 C14的一侧接地。 由于 AMPO 和 ADC 接地连接在一起、因此 ADC 的单端输入端应该没有问题。 为单端输入选择 I2C 设置。

    检查噪音是否消失。 如果不包含:

    1.保持放大器开启。

    2.从放大器输出端断开 ADC 连接。 更换为在1K 时提供1VRMS 的信号发生器、并检查输出中的噪声。  这将让我们知道是否存在某些接地问题。

    请告诉我结果