This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:PCM1821如何进行 I2S 0dBFS 输出?

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343463/pcm1821-pcm1821-how-to-i2s-0dbfs-output

器件型号:PCM1821

TI 团队您好

我们正在使用 PCM1821进行 ADC 设计、在输入2Vrsm 信号或输入3Vrms 信号时、ADC 的 I2S 信号输出无法达到0dBFS、我们如何使 PCM1821 I2S 输出达到0dBFS?

硬件设计如下:

AVDD 且 IOVDD=3.3V

MD0=0

MD1=1

MSZ=0

FMT0=0

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RD1:

    PCM1821支持2Vrms 信号以进行差分输入信号配置、而您的当前设置则配置为单端。 我建议尝试根据您的电流设置输入1Vrms 信号或提供差分信号。

    也不支持3Vrms、这将导致音频削波。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的回复

    I2S 输出是否可以通过输入1伏差分信号来达到0dBFS?

    或者 I2S 输出能够达到0dBFS 的输入振幅信号大小?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表未指定该器件支持单端配置。 您可以尝试使用1Vrms 信号来测试输出是否令人满意。

    否则、客户必须将输入更 改为差分配置并施加2Vrms 信号才能实现0dBFS。

    此致、