请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1821 TI 团队您好
我们正在使用 PCM1821进行 ADC 设计、在输入2Vrsm 信号或输入3Vrms 信号时、ADC 的 I2S 信号输出无法达到0dBFS、我们如何使 PCM1821 I2S 输出达到0dBFS?
硬件设计如下:
AVDD 且 IOVDD=3.3V
MD0=0
MD1=1
MSZ=0
FMT0=0

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.